+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
A causa della festività pubblica del 26.08.2026 (Festa del Santo Patrono), informiamo che l’ufficio di Bergamo rimarrà chiuso in tale giornata. Le attività riprenderanno regolarmente il 27.08.2026.
Le tastiere a membrana o a pellicola sono una soluzione tecnologica molto popolare, apprezzata per via della resistenza, dello spessore ridotto, del prezzo contenuto nonché dell'estetica. Le dimensioni ridotte consentono un facile abbinamento di questi componenti all'alloggiamento del dispositivo. Queste tastiere vengono utilizzate nell'industria (anche all'interno di macchine che operano in ambienti molto inquinati), nel settore automotive, nonché come interruttori all'interno di sistemi di automazione domestica.
La tastiera a membrana è costituita da diversi strati di pellicola. Lo strato esterno, realizzato in poliestere o in policarbonato, ha come compito quello di proteggere l'interno contro gli agenti presenti nell'ambiente in cui viene utilizzata la tastiera. La sovrastampa con icone, lettere o cifre è applicata sul lato interno, pertanto non è esposta al danneggiamento a seguito di un intenso utilizzo. Le tracce ed i campi di contatto vengono stampati su pellicole di contatto in poliestere. Il passaggio del segnale dopo la pressione del tasto, a seconda della struttura della tastiera, avviene a seguito del contatto degli strati di pellicola sovrastampati o di un elemento metallico con la pellicola, in questo caso ha luogo il contatto galvanico del circuito. I singoli strati sono collegati mediante pellicole di fissaggio e distanziali ricoperti di colla. Questa struttura fa sì che la tastiera presenti una buona resistenza ai danni meccanici, nonché all'azione degli agenti atmosferici quali polvere, acqua e molte sostanze chimiche. Le tastiere a membrana trovano impiego nelle situazioni in cui la tastiera meccanica standard sarebbe esposta ad un rapido danneggiamento. Questi prodotti possono essere realizzati nelle versioni con "clic" avvertibile o senza. Le prime tra queste tastiere presenta una maggiore longevità.
Nel catalogo della TME sono disponibili tastiere a membrana prodotte dalle aziende LC Elektronik e QWERTY. Sono disponibili modelli a 12, 13, 16 e 20 tasti con uscite sotto forma di nastro flessibile.
Magazzino: