Transistori IGBT

(1 509)

I transistor IGBT, ossia i transistor bipolari con gate isolato, appartengono alla famiglia degli elementi a semiconduttori. Vengono utilizzati per controllare correnti di alta potenza, ossia ad alta tensione e/o intensità di corrente. Per le loro proprietà e gli indubbi vantaggi, i transistor IGBT vengono utilizzati ad es. in inverter, ossia dispositivi alimentati mediante corrente continua, che tuttavia alla loro uscita generano corrente alternata con frequenza regolata. I transistor IGBT vengono utilizzati anche in altri dispositivi di potenza (come convertitori, raddrizzatori, saldatrici), tuttavia vengono utilizzati anche in amplificatori audio o auto elettriche. Questi esempi sono solo alcune delle possibili applicazioni di questi utilissimi componenti elettronici.

Struttura e proprietà dei transistor IGBT

I transistor IGBT sono componenti elettronici a tre pin, che come i normali transistor bipolari, dispongono di un collettore ed un emettitore, mentre al posto della base i transistor IGBT sono dotati di un gate, ossia un'uscita identica ai transistor unipolari, ad es. i MOSFET. Per capire facilmente come funzionano è necessario esaminare lo schema equivalente di questo componente, che possiamo chiamare il suo schema interno. Quest'ultimo mostra i transistor opportunamente collegati: bipolare di tipo PNP e MOSFET unipolare, con un canale di tipo N. Il drain del transistor MOSFET è collegato alla base del transistor bipolare, mentre all'esterno sono collegati: il gate del transistor unipolare e il collettore e l'emettitore del transistor bipolare.

La struttura del transistor IGBT è progettata per combinare i vantaggi dei transistor unipolari e bipolari. Il primo è la facilità di controllo mediante l'applicazione al gate di un valore di tensione appropriato rispetto all'emettitore (pari a circa 4...8V). Il secondo vantaggio è la capacità di condurre correnti di alta intensità. I transistor IGBT sono caratterizzati principalmente da un valore di tensione nominale estremamente elevato tra collettore ed emettitore, fino a 6kV. Consentono inoltre di controllare una corrente elevata di diverse centinaia di ampere.

Nonostante gli indubbi vantaggi, questi elementi richiedono un rendimento in corrente abbastanza elevato del dispositivo preposto al loro controllo. Ciò è legato alla necessità di un rapido sovraccarico della capacità del gate del transistor IGBT in caso di commutazione ad alta frequenza. Questa corrente d'impulso può raggiungere anche diversi ampere. Dopo tutto è pur sempre un valore inferiore a quello che sarebbe necessario per controllare i transistor bipolari con parametri simili. La frequenza della corrente di commutazione da parte dei transistor IGBT (utilizzando un controllo appropriato) può raggiungere valori fino a circa 30kHz.

Il vantaggio dei transistor IGBT rispetto ai transistor MOSFET comunemente usati è una caduta di tensione molto più bassa durante lo stato di conduzione. In quest'ultimo tipo questo valore è comunque contenuto, grazie al quale i transistor MOSFET spesso vengono utilizzati per controllare vari ricevitori di energia, ad es. strisce LED. Tuttavia quando si conducono correnti ad alta intensità, la loro resistenza interna può causare grandi cadute di tensione e generazione di calore altrettanto elevata. Le cadute di tensione nei transistor IGBT sono molto più basse poiché la corrente che scorre attraverso di essi è di tipo bipolare.

I transistor IGBT assicurano una commutazione relativamente veloce dei circuiti di corrente, ma rispetto ai transistor MOSFET, la corrente che scorre attraverso il componente viene interrotta per un periodo di tempo più lungo. La riduzione della tensione sul gate di un transistor IGBT non lo spegne immediatamente, tale effetto a volte viene chiamato "corrente di coda". Questo fenomeno influisce anche sulla limitazione della frequenza di funzionamento di tale elemento in uno specifico circuito elettronico.

Come quasi tutti gli altri componenti elettronici, i transistor IGBT sono disponibili in due varietà, ovvero per montaggio superficiale (SMD) e per montaggio a foro passante (THT). Possono anche essere disponibili in forma di moduli, ossia circuiti di diversi transistor IGBT collegati in parallelo con componenti elettronici aggiuntivi, come resistori, diodi, ecc.

Come scegliere un transistor IGBT per una determinata applicazione

I transistor IGBT hanno parametri praticamente identici a quelli di altri tipi di transistor. Il primo parametro che deve essere menzionato è la tensione nominale collettore-emettitore, che determina quale differenza di potenziale può essere applicata tra questi pin prima che si verifichi un guasto e il danneggiamento permanente del componente. Questo parametro viene espresso in volt [V]. I valori di tensione collettore-emettitore per i transistor IGBT partono da circa 300 V e possono raggiungere persino i 5 kV.

Un altro parametro importante è la corrente del collettore, ossia il valore massimo della corrente media che scorre attraverso il transistor. Naturalmente è espresso in ampere [A]. I transistor IGBT comunemente disponibili sul mercato possono gestire correnti da 1A a circa 400A. Questo parametro è correlato a un altro, noto come potenza dissipata, espresso in watt [W] e può essere pari a una gamma da 10W a oltre 2kW. Maggiore è il valore della corrente che passa attraverso un determinato elemento, maggiore sarà la potenza che verrà dissipata sul suo alloggiamento sotto forma di calore. Naturalmente, più grande è l'alloggiamento di questo componente, maggiori sono i valori di potenza dissipata che è in grado di raggiungere, grazie a una migliore dissipazione del calore nell'ambiente. Per migliorare ulteriormente questo processo, spesso viene utilizzato il raffreddamento passivo, ossia un dissipatore di calore collegato al transistor (solitamente avvitato o incollato con un adesivo termicamente conduttivo). Un altro miglioramento può essere l'aggiunta di un sistema di raffreddamento attivo, ossia mediante il flusso d'aria con l'utilizzo di ventole.

Oltre al valore nominale della corrente del collettore, viene riportata anche la corrente d'impulso del collettore, ossia il valore massimo e istantaneo della corrente che scorre attraverso l'elemento, che è in grado di sopportare senza un danneggiamento immediato e danni termici permanenti. I transistor IGBT in impulso sono in grado di gestire correnti superiori anche a 1kA.

Per via della scelta del controllo è necessario prestare attenzione anche al valore massimo di tensione consentito tra il gate e l'emettitore (di solito da 10V a 30V). Per ottenere informazioni sulla soglia di commutazione di un transistor specifico e sulla corrente diretta che può essere raggiunta per determinate condizioni, vale la pena familiarizzare con la documentazione di un elemento specifico, in cui troveremo, ad es. le caratteristiche della dipendenza della corrente del collettore dalla differenza di tensione tra il collettore e l'emettitore, nonché tra il gate e l'emettitore.

In termini di driver possono essere importanti anche le informazioni sulla carica del gate del transistor IGBT, espressa in coulomb [C]. Questo valore varia da circa 6nC a 1180nC. Ciò è molto importante quando si sceglie un elemento o un dispositivo di controllo, che deve presentare un rendimento in corrente appropriato. Per poter alimentare e scaricare in modo ottimale il gate. Questo parametro è di particolare importanza per le alte frequenze di commutazione del transistor.

Spesso, la documentazione riporta anche i tempi di accensione e spegnimento della corrente del collettore, caratteristica importante quando si progettano alcuni circuiti elettronici.

Prodotti: 1 509

Magazzino:

TME
Esterno
Tutti
Pagina 1
FGH40N60SMD | Transistor: IGBT; 600V; 40A; 174W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 40A; 174W; TO247-3
Indicazione del produttore: FGH40N60SMD
Produttore: ONSEMI
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 4.96 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 6.05 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 4.22 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 5.14 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 3.55 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 4.33 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 3.07 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 3.75 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 2.91 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 3.55 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 2.82 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 3.43 USD
230 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
AOK60B65H2AL | Transistor: IGBT; 650V; 60A; 166W; TO247; Eoff: 1,17mJ; Eon: 2,36mJ
Transistor: IGBT; 650V; 60A; 166W; TO247; Eoff: 1,17mJ; Eon: 2,36mJ
Indicazione del produttore: AOK60B65H2AL
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.94 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 3.59 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 2.65 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 3.24 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.34 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.85 USD
Prezzo netto per quantità da 90 pz - 2.12 USDPrezzo lordo per quantità da 90 pz - 2.58 USD
Prezzo netto per quantità da 240 pz - 1.96 USDPrezzo lordo per quantità da 240 pz - 2.39 USD
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
IKW40N120H3FKSA1 | Transistor: IGBT; 1,2kV; 80A; 483W; TO247-3; H3
Transistor: IGBT; 1,2kV; 80A; 483W; TO247-3; H3
Indicazione del produttore: IKW40N120H3FKSA1
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 6.84 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 8.34 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 5.34 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 6.51 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 4.79 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 5.84 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 4.18 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 5.10 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 4.03 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 4.91 USD
415 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
STGW20NC60VD | Transistor: IGBT; 600V; 30A; 200W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 30A; 200W; TO247-3
Indicazione del produttore: STGW20NC60VD
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 3.12 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 3.80 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 2.74 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 3.35 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.56 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 3.12 USD
Prezzo netto per quantità da 15 pz - 2.46 USDPrezzo lordo per quantità da 15 pz - 2.99 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.26 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.75 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 2.05 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 2.51 USD
Prezzo netto per quantità da 90 pz - 1.99 USDPrezzo lordo per quantità da 90 pz - 2.42 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 1.93 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.35 USD
Prezzo netto per quantità da 150 pz - 1.91 USDPrezzo lordo per quantità da 150 pz - 2.32 USD
Prezzo netto per quantità da 1020 pz - 1.78 USDPrezzo lordo per quantità da 1020 pz - 2.17 USD
2086 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
STGW40H65DFB | Transistor: IGBT; 650V; 40A; 283W; TO247-3
Transistor: IGBT; 650V; 40A; 283W; TO247-3
Indicazione del produttore: STGW40H65DFB
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 3.11 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 3.79 USD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 2.65 USDPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 3.24 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.06 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.52 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 1.81 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.21 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 1.72 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.09 USD
217 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
FGH60N60SMD | Transistor: IGBT; 600V; 60A; 300W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 60A; 300W; TO247-3
Indicazione del produttore: FGH60N60SMD
Produttore: ONSEMI
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 6.79 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 8.29 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 4.49 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 5.48 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 4.05 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 4.94 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 3.91 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 4.77 USD
315 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
SGB02N120ATMA1 | Transistor: IGBT; NPT; 1,2kV; 6,2A; 62W; D2PAK
Transistor: IGBT; NPT; 1,2kV; 6,2A; 62W; D2PAK
Indicazione del produttore: SGB02N120ATMA1
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 1.11 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 1.35 USD
50000 nel magazzino esterno
Quantità (Molteplicità: 1 000)
L'offerta è disponibile per i clienti aziendali
IHW30N160R5XKSA1 | Transistor: IGBT; 1,6kV; 39A; 131,5W; TO247-3
Transistor: IGBT; 1,6kV; 39A; 131,5W; TO247-3
Indicazione del produttore: IHW30N160R5XKSA1
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 3.15 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 3.85 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.63 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 3.21 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.46 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.99 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 2.28 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.78 USD
143 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
STGP10NC60KD | Transistor: IGBT; 600V; 10A; 65W; TO220AB
Transistor: IGBT; 600V; 10A; 65W; TO220AB
Indicazione del produttore: STGP10NC60KD
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.98 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.41 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 1.51 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 1.84 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.32 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 1.61 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 1.10 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 1.34 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.97 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 1.19 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.91 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.11 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.87 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 1.05 USD
211 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
AOD5B60D | Transistor: IGBT; 600V; 5A; 21,7W; TO252; Eoff: 0,04mJ; Eon: 0,14mJ
Transistor: IGBT; 600V; 5A; 21,7W; TO252; Eoff: 0,04mJ; Eon: 0,14mJ
Indicazione del produttore: AOD5B60D
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.72 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.87 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 0.69 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 0.84 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.67 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 0.81 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.64 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.78 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.62 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.75 USD
4574 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
IHW30N135R5XKSA1 | Transistor: IGBT; 1,35kV; 30A; 165W; TO247-3
Transistor: IGBT; 1,35kV; 30A; 165W; TO247-3
Indicazione del produttore: IHW30N135R5XKSA1
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 4.67 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 5.70 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 2.51 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 3.06 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.39 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.91 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.22 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.71 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 2.16 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 2.64 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 2.08 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.54 USD
Prezzo netto per quantità da 150 pz - 2.05 USDPrezzo lordo per quantità da 150 pz - 2.51 USD
Prezzo netto per quantità da 300 pz - 1.98 USDPrezzo lordo per quantità da 300 pz - 2.41 USD
114 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
STGW60H65DFB | Transistor: IGBT; 650V; 60A; 375W; TO247-3
Transistor: IGBT; 650V; 60A; 375W; TO247-3
Indicazione del produttore: STGW60H65DFB
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 5.15 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 6.28 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 4.55 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 5.56 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 4.18 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 5.10 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 3.67 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 4.47 USD
Prezzo netto per quantità da 15 pz - 3.38 USDPrezzo lordo per quantità da 15 pz - 4.12 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.96 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 3.60 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 2.83 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 3.45 USD
232 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
FGH40N60UFDTU | Transistor: IGBT; 600V; 40A; 116W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 40A; 116W; TO247-3
Indicazione del produttore: FGH40N60UFDTU
Produttore: ONSEMI
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 3.86 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 4.71 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.52 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 3.07 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.16 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.64 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 2.04 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.50 USD
115 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
IHW30N120R5XKSA1 | Transistor: IGBT; TRENCHSTOP™ RC; 1,2kV; 30A; 165W; TO247-3
Transistor: IGBT; TRENCHSTOP™ RC; 1,2kV; 30A; 165W; TO247-3
Indicazione del produttore: IHW30N120R5XKSA1
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 3.71 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 4.53 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 2.56 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 3.12 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.31 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.82 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.08 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.54 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 1.98 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.41 USD
193 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
IKW50N60DTPXKSA1 | Transistor: IGBT; 600V; 61A; 159,6W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 61A; 159,6W; TO247-3
Indicazione del produttore: IKW50N60DTPXKSA1
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 3.52 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 4.29 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.42 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.95 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.04 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.50 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 1.71 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.08 USD
Prezzo netto per quantità da 150 pz - 1.68 USDPrezzo lordo per quantità da 150 pz - 2.05 USD
356 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
STGW40V60DF | Transistor: IGBT; 600V; 80A; 283W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 80A; 283W; TO247-3
Indicazione del produttore: STGW40V60DF
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 3.96 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 4.83 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 2.67 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 3.26 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.48 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 3.02 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.26 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.75 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 2.14 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.61 USD
487 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
STGW60V60DF | Transistor: IGBT; 600V; 60A; 375W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 60A; 375W; TO247-3
Indicazione del produttore: STGW60V60DF
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 4.76 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 5.81 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 3.48 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 4.25 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 3.15 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 3.85 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.71 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 3.30 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 2.48 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 3.02 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 2.35 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 2.87 USD
Prezzo netto per quantità da 510 pz - 2.22 USDPrezzo lordo per quantità da 510 pz - 2.71 USD
483 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
FGA60N65SMD | Transistor: IGBT; 650V; 60A; 300W; TO3PN
Transistor: IGBT; 650V; 60A; 300W; TO3PN
Indicazione del produttore: FGA60N65SMD
Produttore: ONSEMI
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 5.65 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 6.89 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 5.14 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 6.26 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 4.36 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 5.31 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 3.68 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 4.49 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 3.55 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 4.33 USD
96 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
FGD5T120SH | Transistor: IGBT; 1,2kV; 5A; 28W; DPAK; sistemi di accensione; ESD
Transistor: IGBT; 1,2kV; 5A; 28W; DPAK; sistemi di accensione; ESD
Indicazione del produttore: FGD5T120SH
Produttore: ONSEMI
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.23 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.72 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.43 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 1.74 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 1.00 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.22 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.95 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 1.16 USD
2485 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
FGH40N60SFDTU | Transistor: IGBT; 600V; 40A; 116W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 40A; 116W; TO247-3
Indicazione del produttore: FGH40N60SFDTU
Produttore: ONSEMI
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 4.80 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 5.85 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 4.29 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 5.23 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 3.48 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 4.25 USD
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.80 USDPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 3.42 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 2.71 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 3.30 USD
133 in stock presso TME