Stai navigando sul sito web per i clienti provenienti da: Italia. In base ai dati sulla posizione, la versione suggerita della pagina è USA / US

+1 300 000 prodotti nell’offerta

6000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Progetti di strisce diodi LED fai da te

Data di pubblicazione: 18-07-2025 🕒 5 min di lettura

Volete creare un'illuminazione LED spettacolare ma non sapete da dove iniziare? Imparate a controllare le strisce LED dal vostro telefono utilizzando Arduino Nano.

Introduzione

Utilizzare una striscia di diodi LED con Arduino è un modo divertente per creare interessanti effetti di illuminazione. Con pochi componenti di base e qualche semplice codice, è possibile progettare modelli colorati con facilità.

Questa guida vi mostrerà come collegare la striscia di diodi LED ad Arduino Nano e come utilizzare la libreria Adafruit NeoPixel.

Cosa vi serve:

1. Come funzionano le diodi LED

Le strisce LED sono circuiti flessibili con piccole luci chiamate diodi LED. Ciascun LED può visualizzare colori diversi, e si possono controllare singolarmente per creare dei motivi.

I LED sono molto diffusi perché per controllarli tutti è sufficiente un solo cavo – la cosiddetta linea dati.

Una tipica striscia di LED ha di solito tre connessioni principali: la linea di alimentazione (VCC) - si collega a un alimentatore a 5 V, la massa (GND)- si collega alla massa per completare il circuito, e l'ingresso dati (DI) che si collega ad Arduino per ricevere le istruzioni.

Le strisce NeoPixel sono facili da usare con Arduino perché è possibile controllare molti diodi LED con un solo filo. Questo le rende perfette per i progetti in cui si vogliono creare effetti luminosi colorati.

2. Collegare la striscia di diodi LED

Per collegare la striscia LED ad Arduino Nano, collegare innanzitutto il pin VCC della striscia LED al pin 5V di Arduino per l'alimentazione.

Poi, collegare il pin GND della striscia LED al pin GND di Arduino per completare il circuito.

Infine, collegare il pin di ingresso dati (DI) della striscia LED a un pin digitale su Arduino, come il pin D6, per controllare i Diodi LED.

Se la striscia LED ha molti diodi LED, è meglio utilizzare un alimentatore esterno a 5 V invece di Arduino. Assicurarsi di collegare la massa dell'alimentatore esterno alla massa di Arduino. In questo modo, arduino Nano può controllare correttamente la striscia di diodi LED.

3. Impostazione

Per configurare Arduino Nano, è necessario installare il software Arduino sul computer. Scaricarlo dal sito web di Arduino e seguire le istruzioni di installazione. Una volta installato il software, collegare Arduino Nano al computer tramite un cavo USB. Aprite il software Arduino e selezionate "Arduino Nano" nel menu "Scheda" della sezione "Utensili". Quindi, selezionare la porta COM corretta per Arduino alla voce "Port" dello stesso menu.

È inoltre necessario aggiungere la libreria NeoPixel al software Arduino. Per farlo, andare al menu "Sketch, scegliere "Includi libreria,"e poi selezionare "Gestisci librerie." Nel gestore delle librerie, cercare "Adafruit NeoPixel" e fare clic su "Installa" per aggiungerla. Con la libreria installata, arduino Nano è pronto a controllare la striscia di diodi LED.

4. Software

Iniziate ad esplorare i programmi di esempio. Questi schemi pre-sono un ottimo modo per capire come funziona la libreria NeoPixel. Per questo cliccate su File>>Esempi>>Adafruit NeoPixel>>simple

Quindi regolare il numero di pixel della striscia diodi LED nel codice:

Infine, è possibile collegare Arduino al PC e fare clic sul pulsante di compilazione e caricamento nell'IDE.

5. Conclusione

Lavorare con una striscia di diodi LED e Arduino Nano è divertente e istruttivo. Con pochi componenti e un po' di codice semplice, è possibile creare effetti di luce sorprendenti. Sperimentare con diversi colori, modelli, e animazioni per dare vita ai vostri progetti.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.300.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

Scarica
Se desideri utilizzare l'articolo, ti preghiamo di indicare la TME come fonte e di aggiungere un link al testo originale quando questo verrà ripubblicato online.

LEGGI ANCHE