Stai navigando sul sito web per i clienti provenienti da: Italia. In base ai dati sulla posizione, la versione suggerita della pagina è USA / US

+1 500 000 prodotti nell’offerta

6000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Come funziona la ricarica della batteria?

La ricarica di una batteria comporta l'inversione della reazione chimica che si è verificata quando la batteria è stata scaricata, ossia l'erogazione di elettricità per accumulare nuovamente la carica all'interno della cella

Il processo chimico in una cella secondaria

Le batterie che possono essere ricaricate sono note come. Celle secondarie - in contrapposizione alle celle primarie usa e getta. I tipi più comuni di batterie sono gli ioni di litio, l'idruro di nichel-metallo (NiMH) e l'acido di piombo. In ognuno di questi casi, la ricarica avviene applicando una tensione da una fonte esterna (caricatore), che forza un flusso di corrente opposto alla direzione di scarica. Questo flusso di corrente fa sì che gli ioni all'interno della batteria si spostino di nuovo verso i loro elettrodi originali, ripristinando la loro capacità di reazione. Di conseguenza, la cella è nuovamente in grado di produrre energia durante il successivo ciclo di scarica.

Il ruolo del regolatore di carica della batteria

Nei moderni apparecchi, il processo di carica è supervisionato da un sistema di controllo (il cosiddetto BMS - Battery Management System). Il suo compito è quello di regolare la tensione, la corrente di carica e la temperatura per prevenire il surriscaldamento, il sovraccarico e il danneggiamento delle celle. Ciò è particolarmente vero per le batterie agli ioni di litio, che sono altamente efficienti ma anche sensibili a condizioni operative non corrette. Nel caso delle batterie al piombo (ad esempio, le batterie per auto), si utilizza la carica a stadi, che riduce la corrente man mano che la batteria si avvicina alla carica completa. Ciò contribuisce a **estendere la durata della batteria e a ridurre al minimo la perdita di energia

Efficacia e durata

Non tutte le batterie tollerano bene un gran numero di cicli di carica. Ogni ciclo rappresenta una usura elettrochimica dei materiali interni, che deteriora le prestazioni della cella nel tempo. Per questo motivo, le batterie sono progettate tenendo conto di un numero specifico di cicli, che per le batterie agli ioni di litio può essere da diverse centinaia a diverse migliaia. È inoltre importante non portare le batterie a stati di carica estremi, né alla scarica completa né alla sovraccarica. Il funzionamento ottimale della batteria avviene nella cosiddetta zona di tensione sicura.

IMPORTANTE: in caso di dubbi su come caricare un particolare tipo di batteria, è consigliabile leggere le raccomandazioni del produttore o consultare un tecnico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE