+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Raspberry Pi è dotato di Wi-Fi e Bluetooth integrati?

Sì, i moderni modelli di Raspberry Pi, come il Pi 3, il Pi 4 e il Pi 5, sono dotati di moduli Wi-Fi e Bluetooth di serie. Ciò consente la connessione in rete wireless e la comunicazione con i Dispositivi periferici senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

Quali sono le tecnologie wireless supportate da Raspberry Pi?

A partire dal Raspberry Pi 3B, questo computer ha ricevuto Wi-Fi e Bluetooth integrati, che sono diventati standard nelle versioni successive. L'ultima serie Raspberry Pi 5 utilizza il chip Cypress CYW43455, che fornisce il supporto per Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.0 BLE (Bluetooth Low Energy). Il Wi-Fi 5, noto anche come 802.11ac, offre un throughput significativamente più elevato e una migliore stabilità della connessione rispetto al precedente standard 802.11n. Consente velocità di trasmissione dati fino a circa 400-600 Mbps in condizioni tipiche, più che sufficienti per la navigazione in Internet, il lavoro a distanza o anche lo streaming video ad alta definizione. Invece, Bluetooth 5.0 non solo consente connessioni tradizionali a tastiere, mouse o altoparlanti, ma supporta anche la comunicazione ad alta efficienza energetica nei sistemi IoT. Il supporto BLE è particolarmente utile per l'Automazione domestica e l'integrazione con sensori moderni, fitness band o dispositivi per la casa intelligente.

La qualità del Wi-Fi e del Bluetooth integrati è sufficiente?

In un ambiente domestico, la qualità del segnale offerto dai moduli integrati è generalmente sufficiente per le applicazioni tipiche, come la navigazione in Internet, l'amministrazione remota (SSH/VNC), la sincronizzazione dei file o il trasferimento dei dati dei sensori. Tuttavia, in ambienti Wi-Fi ad alta densità o in applicazioni che richiedono una connessione molto stabile, gli utenti talvolta optano per adattatori USB esterni con Antenne, che offrono una portata maggiore e prestazioni migliori. Lo stesso vale per il Bluetooth: per le connessioni a dispositivi più lontani o che richiedono una maggiore larghezza di banda (ad esempio, trasmissione audio senza lag), alcuni utenti optano per ricetrasmettitori USB esterni, anche se nella maggior parte dei casi il chip integrato offre buone prestazioni.

È possibile utilizzare Wi-Fi e Bluetooth contemporaneamente?

Sì, il Raspberry Pi supporta simultaneamente Wi-Fi e Bluetooth, poiché le due Interfacce condividono un chip radio e operano su canali di comunicazione Vari. Il sistema operativo di Raspberry Pi gestisce automaticamente questo aspetto, consentendo la connessione simultanea al Wi-Fi e, ad esempio, a un Tastiere Bluetooth. In alcuni casi possono verificarsi interferenze quando entrambi i canali sono molto carichi, quindi si consiglia di evitare di operare sulle stesse bande (ad esempio 2,4 GHz) e di utilizzare le impostazioni QoS sulla rete locale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE