+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Raspberry Pi supporta RAID o array di dischi?

Sì, il Raspberry Pi supporta gli array di dischi RAID, ma solo in forma software. Ciò significa che non dispone di un Controllori RAID hardware, ma può creare array utilizzando il sistema operativo e gli strumenti Linux appropriati, come mdadm.

RAID su Raspberry Pi - come funziona?

Il RAID (Redundant Array of Independent Disks) è un modo per combinare più dischi in un'unica unità logica con determinate caratteristiche, come una maggiore velocità, affidabilità o capacità. Nel Raspberry Pi, come nella maggior parte dei dispositivi consumer, non esiste un Controllori RAID fisico (hardware), quindi la configurazione è puramente software, all'interno del sistema operativo Linux. Le varianti più utilizzate sono RAID 1 (mirror), che copia automaticamente i dati su due unità, o RAID 0 (striping), che aumenta le prestazioni ma non fornisce ridondanza. In configurazioni più avanzate, è possibile realizzare anche RAID 5 o RAID 10, ma questo richiede un numero maggiore di supporti e un'adeguata gestione dell'alimentazione e del raffreddamento. Per supportare il RAID su Raspberry Pi, lo strumento più comunemente utilizzato è mdadm, che permette di creare, monitorare e riconfigurare gli array in ambiente Linux. La configurazione viene eseguita manualmente tramite un terminale, ma una volta impostata correttamente, il sistema riconosce l'array come un singolo disco virtuale, accessibile all'utente e alle applicazioni.

Limitazioni tecniche e raccomandazioni

Il Raspberry Pi 4 supporta solo porte USB 3.0 per il collegamento di unità esterne. In pratica, ciò significa che tutte le unità sono collegate a un singolo bus USB, che può rappresentare un collo di bottiglia in caso di forti carichi di I/O, soprattutto negli array più complessi o quando si accede a più servizi contemporaneamente. Sul Raspberry Pi 5, la situazione migliora grazie alla presenza di un'interfaccia PCIe 2.0 x1 è possibile collegare unità NVMe o Controllori SATA utilizzando adattatori HAT. Questo aumenta significativamente il throughput e l'affidabilità del sistema, migliorando così l'efficienza del funzionamento del RAID. Il Raspberry Pi 5, dotato di NVMe, diventa una piattaforma valida per la costruzione di un file server ad alte prestazioni ed efficienza energetica con ridondanza dei dati, ad esempio per applicazioni domestiche o per piccole aziende. Si noti che il sistema RAID non fornisce una resilienza completa ai guasti, come la perdita di alimentazione durante la sincronizzazione o la corruzione dei dati a livello logico. Pertanto, nelle applicazioni critiche è sempre consigliabile utilizzare strategie di backup aggiuntive e ricorrere a gruppi di continuità (UPS).

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE