+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Raspberry Pi è adatto ai giochi?

Sì, il Raspberry Pi, in particolare le versioni 4 e 5, è molto adatto all'emulazione di console classiche e di semplici giochi retro. Con la disponibilità di software e hardware adeguati, è possibile costruire un emulatore compatto in grado di gestire con successo le console dagli anni '80 ai primi anni 2000.

Quali giochi e sistemi possono essere eseguiti su Raspberry Pi?

L'uso più comune del Raspberry Pi in un contesto di gioco è l'emulazione di vecchie console. Piattaforme come NES, SNES, Game Boy, Sega Mega Drive, Atari, Neo Geo, e anche più avanzate come PlayStation 1, Nintendo 64 o PSP, girano senza problemi su Raspberry Pi 4 e 5, soprattutto quando si utilizzano ambienti ottimizzati come RetroPie, Batocera o Lakka. Raspberry Pi 5 migliora significativamente le prestazioni di gioco rispetto al suo predecessore. Grazie al nuovo processore Cortex-A76 da 2,4 GHz e al chip grafico VideoCore VII, è possibile eseguire titoli che sul Pi 4 erano a malapena giocabili o richiedevano un pesante overclocking. Ciò è particolarmente evidente nell'emulazione di console 3D come il Nintendo 64 e la PSP, dove sono state migliorate sia la fluidità che la qualità grafica.

Cosa limita le capacità di gioco del Raspberry Pi?

Nonostante i notevoli progressi in termini di prestazioni, il Raspberry Pi non è ancora in grado di gestire i moderni giochi AAA o di emulare in modo soddisfacente console avanzate come la PlayStation 2, il GameCube o la Xbox 360. Il motivo è la potenza limitata della GPU e la mancanza di un vero e proprio acceleratore grafico come quello dei PC o delle console di nuova generazione. Le prestazioni dei giochi dipendono anche dalla qualità del software di emulazione e dall'ottimizzazione del codice. Gli emulatori che utilizzano interfacce grafiche moderne, come Vulkan, possono avere prestazioni molto migliori rispetto a quelli basati su OpenGL, soprattutto su Raspberry Pi 5. Inoltre, è essenziale utilizzare il raffreddamento attivo, per i giochi prolungati, poiché la CPU raggiunge rapidamente le temperature limite ed entra in modalità throttling, abbassando il clock e quindi le prestazioni.

Quale software vale la pena utilizzare?

La piattaforma più nota per l'emulazione su Raspberry Pi è RetroPie. Si tratta di un progetto basato sul sistema operativo di Raspberry Pi e su EmulationStation che consente di eseguire giochi da più sistemi da un'unica interfaccia grafica. RetroPie supporta più emulatori e offre un'ampia configurazione dei Controllori, filtri grafici e integrazione con i database dei giochi. Le alternative includono distribuzioni come Batocera, che è un sistema ottimizzato per la disponibilità immediata, o Lakka, una soluzione più minimalista ma potente per le configurazioni più semplici. Tutti questi sistemi supportano Controllori USB, Bluetooth e pad console wireless per un'esperienza di gioco molto vicina all'originale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE