Stai navigando sul sito web per i clienti provenienti da: Italia. In base ai dati sulla posizione, la versione suggerita della pagina è USA / US

+1 300 000 prodotti nell’offerta

6000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Joule (J) - definizione

Joule (J) è l’unità di misura fondamentale dell’energia, del lavoro e del calore nel Sistema Internazionale (SI), definita come la quantità di energia trasferita o utilizzata quando una forza di un newton sposta un corpo per un metro nella direzione dell’azione della forza stessa. Il nome dell’unità deriva dal fisico inglese James Prescott Joule, che condusse importanti studi sulle trasformazioni tra energia meccanica e termica.

In fisica e in ambito tecnico, il joule si applica a numerosi fenomeni e grandezze, tra cui l’energia cinetica, potenziale, termica, elettrica ed elettromagnetica. Può descrivere il lavoro compiuto da un motore, l’energia consumata da dispositivi elettrici, il calore ceduto da una sostanza o l’energia immagazzinata in un condensatore. È un’unità derivata che può essere espressa anche come newton per metro (N·m), a indicare la sua relazione con le unità di base di massa, lunghezza e tempo.

Il joule è ampiamente utilizzato nei calcoli ingegneristici, nella progettazione di sistemi energetici, nell’analisi dei processi termodinamici e nelle misurazioni dell’efficienza e del rendimento dei dispositivi. Nel contesto dell’energia elettrica, corrisponde al lavoro compiuto da una corrente di un ampere che attraversa una resistenza di un ohm per un secondo. Nelle applicazioni pratiche, soprattutto in energetica ed elettronica, si impiegano anche i suoi multipli, come il kilojoule o il megajoule, per esprimere quantità di energia più elevate.

[Condensatori elettroliticiLOCALE}/katalog/kondensatory-elektrolityczne_100556/){.cs-btn-primary}

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.300.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE