+1 500 000 prodotti nell’offerta
6000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Retroazione (feedback) è il fenomeno che consiste nel reimmettere una parte del segnale in uscita di un sistema al suo ingresso al fine di modificare il comportamento del sistema stesso. Rappresenta un meccanismo fondamentale di regolazione utilizzato in sistemi di automazione, elettronica, biologia, economia e in molti altri campi in cui è essenziale controllare il comportamento di processi dinamici. Grazie alla retroazione è possibile ottenere stabilizzazione, compensazione delle perturbazioni, miglioramento della precisione e regolazione dei parametri del sistema.
La retroazione può essere negativa o positiva, a seconda che agisca stabilizzando o amplificando il processo. Nel caso della retroazione negativa, il segnale di feedback contrasta le variazioni del segnale in uscita, portando alla stabilizzazione del funzionamento del sistema. Questo tipo di retroazione è comunemente utilizzato nei sistemi di controllo della temperatura, della velocità di rotazione, della tensione, nonché nei meccanismi biologici di omeostasi. Al contrario, la retroazione positiva, che amplifica le deviazioni dallo stato di equilibrio, può causare effetti a valanga, oscillazioni o instabilità, ed è quindi impiegata intenzionalmente in applicazioni specifiche, ad esempio nei generatori elettronici.
Dal punto di vista dell’analisi dei sistemi, la retroazione introduce una dipendenza tra i valori passati e quelli attuali delle variabili, rendendo il sistema dinamico e spesso non lineare. I modelli matematici che descrivono tali sistemi includono equazioni differenziali o ricorsive, la cui analisi consente di valutare stabilità, velocità di risposta e precisione della regolazione. Nell’elettronica analogica la retroazione viene realizzata tramite circuiti resistivo-capacitivo, transistor o amplificatori operazionali, mentre nei sistemi digitali si utilizzano algoritmi di controllo implementati via software.
L’efficacia della retroazione dipende dalla corretta scelta della struttura, del punto di misura, del tipo di elaborazione del segnale e del tempo di risposta dell’intero sistema. In molti ambiti tecnici la retroazione rimane lo strumento base per ottenere le proprietà dinamiche e funzionali desiderate nei sistemi di controllo e nell’elaborazione dei segnali.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.