+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Data di pubblicazione: 02-04-2021 🕒 7 min di lettura
Un'illuminazione adeguata è uno dei fattori che influiscono sulla sicurezza e sul comfort di utilizzo degli spazi domestici, d'ufficio e industriali. Sfortunatamente di anno in anno il prezzo dell'elettricità aumenta e pertanto tutti i clienti puntano a ridurre i costi e ad utilizzare l'energia in modo più efficiente. Una delle soluzioni è sostituire le sorgenti luminose inefficienti (ad es. ad incandescenza o alogene) con lampade a LED ad alta efficienza energetica. Un'altra possibilità è quella di investire in sistemi di controllo dell'illuminazione e integrarli con i sistemi BMS (dall'inglese Building Management System), che aumentano ulteriormente il livello di automazione e generano risparmi. L'azienda Microrisc s.r.o. in collaborazione con l'azienda IQRF Tech s.r.o fornisce un prodotto che aggiunge valore al processo di creazione di efficienti sistemi wireless di controllo dell'illuminazione, basati sullo standard DALI. Il bridge IQRF - DALI consente di ottenere risparmi ancora maggiori, con minore sforzo.
Figura 1. IQRF – DALI bridge. Ponte tra la tecnologia DALI e IQRF
Il DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è un protocollo che consente la comunicazione tra gli apparecchi di illuminazione e l'unità centrale. Lo standard DALI è stato creato alla fine degli anni '90 come alternativa digitale al sistema analogico 1-10V. È il risultato della cooperazione tra aziende leader del settore, come Philips, Helvar, Osram e Tridonic. Il sistema presenta un'architettura aperta, ciò significa che l'aggiunta di nuovi dispositivi (ad es. sensori, apparecchi, pannelli di illuminazione) non costituisce un problema. L'unità centrale DALI può controllare fino a 64 dispositivi per linea. Ognuno di questi dispositivi può essere assegnato a 16 gruppi separati e 16 scenari separate. Oltre ai comandi di base come on / off, dimming / lightening, è anche possibile acquisire le informazioni sullo stato del ballast elettronico.
Rispetto al sistema di comando 1-10V, lo standard DALI si distingue per:
Figura 2. Esempi di moduli TR 72DC e TR 72DAT disponibili nell'offerta della TME.
Nello standard DALI la comunicazione tra l'alloggiamento e l'unità centrale avviene tramite cavo (ad eccezione della variante IEC 62386-104 nello standard DALI2), che costituisce un ostacolo nel caso dell'ampliamento dell'infrastruttura o del tentativo di implementazione negli edifici storici. La necessità di utilizzare le centraline rende impossibile l'utilizzo della funzionalità del sistema DALI anche nel caso delle applicazioni intelligenti di gestione dell'illuminazione stradale (ing. smart street lighting).
L'IQRF® è una tecnologia di comunicazione wireless che sfrutta la banda radio Sub-GHz (433 / 868 / 916 MHz). Consente la trasmissione di piccole quantità di dati con un consumo energetico minimo. A seconda dell'opzione scelta, il consumo di corrente è a livello di diverse centinaia di mA in modalità operativa standard o di circa 250uA in modalità low power. I moduli IQRF® possono operare nella topologia POINT – POINT, STAR, PEER – PEER e MESH. Nell'ambito di una rete possono operare fino a 240 dispositivi in una struttura MESH, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile, pur mantenendo un elevato comfort di gestione della rete.
Le caratteristiche principali, che contraddistinguono la tecnologia IQRF, sono:
Figura 4. Gate IQRF- Ethernet per il trasferimento dei dati raccolti nel cloud.
La tecnologia IQRF garantisce l'interoperabilità con tutti gli standard di comunicazione esistenti quali LoRa, Wi-Fi, GSM, Bluetooth o Ethernet a livello di gate di rete.
Figura 3. Possibilità di utilizzare i prodotti tecnologici IQRF.
Ulteriori informazioni sull'utilizzo delle soluzioni IQRF per la comunicazione wireless sono disponibili nell'articolo „Soluzioni collaudate per la comunicazione wireless del marchio IQRF Tech” e sul sito web del produttore.
Il bridge IQRF - DALI è un dispositivo di piccole dimensioni (88 mm x 38 mm x 22 mm) che consente la trasmissione di comandi DALI tramite rete wireless IQRF direttamente agli apparecchi. Ciò significa che non è necessario utilizzare dei cavi per condurre i segnali di comando tra il controller e l'alloggiamento. Inoltre consente di sfruttare i vantaggi del sistema DALI nella gestione dell'illuminazione stradale. Vi un altro aspetto che vale la pena di sottolineare. Lo standard DALI dal punto di vista della topologia presenta uno standard lineare o una struttura ad albero. Ciò significa che se il cavo è danneggiato, è possibile che venga perso il collegamento a un numero significativo di apparecchi.
Figura 5. Diagramma a blocchi del bridge IQRF - DALI. La documentazione completa è disponibile sul sito www.iqrf.org e nella scheda del prodotto nel catalogo della TME.
La tecnologia IQRF opera in modalità wireless nella topologia MESH, più affidabile della struttura lineare, per via del fatto che esistono connessioni alternative tra i dispositivi. L'affidabilità è ulteriormente aiutata dall'invio di pacchetti dati ridondanti (ing. redudant sending packets), che scaturisce direttamente dalle specifiche del protocollo IQMESH. La portata a livello di alcune decine di metri tra i dispositivi è stata confermata da implementazioni pratiche. Il produttore fornisce e mette a disposizione esempi di comandi di controllo e presenta il principio di funzionamento sull'esempio della centralina dell'azienda OSRAM. La memoria EEPROM integrata con supporto della funzione NFC può essere utilizzata per connettere i dispositivi in rete utilizzando dispositivi mobili come ad es. un telefono o un tablet, mentre il protocollo FRC garantirà un'acquisizione dei dati dalla rete esistente rapida e comoda. L'unità centrale nello standard DALI può supportare fino a 64 dispositivi. La tecnologia IQRF può supportare fino a 240 dispositivi nella rete. Vale la pena ricordare, tuttavia, che l'utilizzo con reti più piccole garantisce una gestione più efficiente di queste ultime.
Il bridge IQRF DALI è dedicato agli integratori di sistemi, ai produttori del settore dell'illuminazione e ai fornitori di sistemi di controllo dell'illuminazione. L'utilizzo del ponte apre nuove possibilità di sfruttamento della funzionalità del popolare sistema DALI, sia nell'infrastruttura esistente che nel caso di nuovi investimenti. La sua implementazione non richiede l'utilizzo di cavi di controllo, pertanto l'ammodernamento degli impianti esistenti può essere effettuato senza rumori fastidiosi associati ai lavori di installazione e senza influire sull'estetica dell'edificio. Inoltre si tratta di un'opportunità per utilizzare le moderne tecnologie negli edifici storici. L'utilizzo del bridge IQRF-DALI abbrevia il processo di realizzazione dell'investimento. Il tempo risparmiato si traduce automaticamente in costi inferiori per l'investitore. Il notevole aumento dei prezzi dei lavori e dei materiali da costruzione, nonché la previsione di ulteriori aumenti dei prezzi in queste aree, fanno sì che nel prossimo futuro aumenterà ulteriormente l'interesse per i sistemi di controllo wireless.
Vi incoraggio a scoprire le specifiche tecniche del prodotto IQRF – DALI bridge, nonché dei prodotti dell'azienda IQRF Tech s.r.o disponibili nell'offerta dell'azienda Transfer Multisort Elektronik.
Autore:
Piotr Antończyk
IQRF Tech s.r.o
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.