+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Data di pubblicazione: 25-10-2023 Data di aggiornamento: 10-04-2026 🕒 12 min di lettura
Le tecnologie di realizzazione “manuale” dei PCB non sono riservate agli hobbisti, ma vengono utilizzate anche dai professionisti e dai piccoli impianti di produzione, soprattutto nel campo della prototipazione di circuiti stampati.
I laminati sono il materiale di base per la produzione di schede a circuito stampato (PCB).
Le tecnologie più diffuse per la produzione di PCB sono la fresatura CNC e l'incisione chimica.
La fresatura CNC offre un'elevata precisione e resistenza meccanica del PCB.
L'incisione tradizionale utilizza una reazione chimica per rimuovere il rame, ma richiede uno strato protettivo preciso.
La tecnologia di fototranciatura consente una precisione professionale anche a casa propria.
I laminati fotosensibili consentono di trasferire l'immagine del circuito con grande precisione.
Sono disponibili laminati speciali, ad esempio. con strato di alluminio per la dissipazione del calore.
I PCB universali accelerano la prototipazione con piste e campi di saldatura pronti all'uso.
Le schede a contatto consentono una prototipazione rapida senza saldature.
I prodotti TME si rivolgono sia ai professionisti che ai dilettanti, professionisti e dilettanti dell'elettronica.
L'offerta della TME si rivolge sia alle grandi aziende che ai piccoli impianti di produzione o di servizi, così come agli scolari, agli studenti e anche ai dilettanti. Tutti questi gruppi apprezzeranno sicuramente l'ampia selezione di PCB universali, laminati e altri prodotti per la prototipazione di dispositivi elettronici.
Laminati e PCB universaliIn questo articolo trattiamo argomenti come:
I singoli circuiti stampati sono realizzati utilizzando laminati, ovvero piastre di materiale (solitamente vetro-resina epossidica) rivestite in fabbrica con uno strato uniforme di rame. Percorsi, piazzole di saldatura e altri elementi PCB vengono realizzati rimuovendo lo strato conduttivo – chimicamente o meccanicamente. La prima tecnologia è la cosiddetta acquaforte (ne parleremo più avanti tra poco), la seconda prevede l'uso di una macchina CNC. In quest'ultimo caso, una fresatrice a controllo digitale rimuove il rame in modo tale da lasciare un'immagine del PCB preparata dal computer sulla superficie laminata. Per tale lavorazione è necessario un materiale di dimensioni adeguate – un laminato più spesso sarà la scelta ottimale perché garantirà tolleranza in termini di profondità di fresatura e manterrà anche la resistenza meccanica (anche se la lavorazione viene eseguita su entrambi i lati ). I prodotti disponibili nel catalogo della TME hanno uno spessore fino a 2,4 mm, quindi qui i clienti troveranno sicuramente gli articoli che soddisfano le loro esigenze.
Per incidere i PCB si utilizzano reazioni chimiche. Uno dei metodi più diffusi è l'ossidazione del rame con il persolfato di sodio. Prima dell'immersione nella soluzione, l'immagine del circuito da realizzare viene applicata sulla scheda con una sostanza insolubile che protegge i frammenti di metallo dal contatto con l'agente mordenzante.
Esistono diverse tecnologie per l'applicazione dello strato protettivo. In condizioni completamente amatoriali, si utilizza un trasferimento di toner da una stampa laser. A volte (nel caso dei circuiti più semplici) è anche sufficiente disegnare i percorsi a mano con una penna speciale. Entrambi i metodi possono dare risultati soddisfacenti, ma la loro precisione è limitata. Per questo tipo di lavoro si può utilizzare qualsiasi laminato (anche da 0,6 mm), ma deve essere prestata attenzione allo spessore dello strato di rame (sono disponibili prodotti in cui questo valore è compreso tra 18 µm e 105 µm). Quanto più solido è lo strato metallico, tanto più lungo sarà il processo di incisione e l'immersione prolungata nella soluzione può causare danni (“over-etching”) alle parti più piccole dell'immagine, come le piste strette.
I componenti elettronici sono sempre più piccoli e alcuni di essi sono talvolta disponibili solo in alloggiamenti SMD. Attualmente, non solo i produttori di elettronica, ma anche i semplici dilettanti sentono la necessità di realizzare circuiti di precisione con tolleranze di decine, se non di pochi micrometri. Ecco perché la tecnologia del fototransfer, che consente di ottenere risultati quasi professionali, ma senza l'uso di macchinari specializzati, sta crescendo di popolarità.
Il termine "fototransfer" non si riferisce al metodo di produzione dei PCB (le piste si ottengono per incisione, come descritto in precedenza), ma alla tecnologia di applicazione di uno strato protettivo al laminato. In primo luogo, il rame viene rivestito con una sostanza sensibile alla luce (vernice) polimerizzata con luce ultravioletta (UV). La superficie così preparata viene ricoperta da una pellicola trasparente sulla quale viene stampata un'immagine negativa del circuito (è consigliabile annerirla il più possibile) e sottoposta a esposizione. Nelle zone non stampate, la vernice che ricopre lo strato metallizzato si indurisce, mentre dalle restanti zone viene lavata via dopo l'immersione nello sviluppatore (gli sviluppatori sono disponibili nella nostra gamma di prodotti chimici, ad esempio UNI-DEV-22G). A questo punto, il processo è identico a quello descritto sopra: la lastra viene immersa in una soluzione ossidante, che rimuove il rame dal laminato (tranne che nelle aree protette da vernice). Lo strato protettivo viene quindi lavato via con alcool isopropilico o acetone.
Uno dei modi per ottenere uno strato fotosensibile su un circuito stampato è quello di realizzarlo da soli; esistono mezzi speciali per farlo. Ma dal catalogo TME è possibile acquistare anche laminati preparati sui quali la sostanza fotosensibile è stata applicata a macchina. Tali prodotti consentono di ottenere i migliori e riproducibili risultati (grazie al rivestimento omogeneo con una concentrazione di vernice strettamente controllata). Il rivestimento è protetto dalla luce da una pellicola peel-off in modo che i prodotti possano essere conservati per un periodo di tempo più lungo e anche trattati meccanicamente prima dell'uso. Questi pannelli sono disponibili in una gamma di formati: da 100x50 mm a 300x210 mm, che è il formato completo di un foglio A4.
Va notato che la gamma di laminati è molto varia. Oltre alle dimensioni anche di 610x457 mm e alle varianti ramatemono e bifacciali, sono disponibili anche articoli più specializzati. Mentre la maggior parte delle schede è realizzata con FR4 (una combinazione di resina epossidica e fibra di vetro resistente alle fiamme), prodotti selezionati sono stati preparati tenendo conto di circuiti ad alta potenza e di una migliore dissipazione del calore e contengono uno strato di alluminio. La gamma comprende anche laminati non incollati, utilizzati come materiali isolanti, strutturali e per la produzione di circuiti atipici.
I laminati vengono utilizzati nella fase finale di prototipazione, ad esempio per testare un circuito progettato. A volte vengono utilizzati per produrre uno o pochi pezzi di un dispositivo, ad esempio se si tratta di un circuito personalizzato con una funzionalità molto specifica. Nel frattempo, quando si progettano circuiti, si realizzano progetti privati o si testano soluzioni progettuali, la fase di produzione dei PCB può essere completamente esclusa.
I circuiti stampati universali sono laminati su cui sono state realizzate tracce rettilinee (o solo campi di saldatura) e fori in una griglia standard (di solito 2,54 mm). Consentono di collegare e saldare i componenti elettronici e facilitano il completamento del circuito. Nel caso di schede con file di campi interconnessi, i percorsi sono tagliati con un coltello o alesati – nel caso di PCB con solo fori e campi di saldatura, le connessioni sono realizzate facendo un ponte con la saldatura.
Poiché questi tipi di schede sono, per loro stessa natura, regolarmente perforate e spesso realizzate in carta dura (anziché in FR4) le loro dimensioni possono essere personalizzate tagliando e rompendo, il che accelera notevolmente il lavoro. Va tuttavia notato che gli inserti universali sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni, spesso con fori di fissaggio fatti a macchina, per cui con ogni probabilità la lavorazione di questi non sarà affatto necessaria.
[[Scheda che funge da adattatore, progettata per funzionare con vari circuiti SMD.]
Un tipo speciale di schede di prototipazione sono i multiadattatori, che dispongono di campi per il montaggio di componenti con un alloggiamento specifico. Tra l'altro, facilitano la prototipazione con componenti montati su superficie, in particolare circuiti integrati a uscita multipla come multiplexer, driver o microcontrollori. Sono realizzati in modo che ogni campo SMT sia collegato ad almeno un foro THT, sul quale è possibile saldare senza problemi fili o connettori a pin.
Il metodo più rapido per la dimostrazione e la prototipazione dei circuiti è offerto dalle schede a contatto. Si tratta di corpi piatti realizzati in plastica. Sulla parte superiore sono presenti dei fori distanziati in una griglia standard di 2,54 mm, adatti ad alloggiare i tipici componenti THT. Sotto i fori sono presenti contatti metallici allungati che forniscono la connettività tra tutti i punti di ogni fila (ogni fila ha una serie separata di contatti). I campi disposti sui lati della scheda rimangono cortocircuitati per tutta la lunghezza della colonna, in quanto per progettazione fungono da percorsi di alimentazione condivisi da più componenti. Questa disposizione consente di realizzare circuiti (anche complessi) senza attrezzi. I componenti THT e i fili di collegamento sono sufficienti. Alcuni prodotti vengono forniti completi di tali connettori.
TME offre un'ampia gamma di schede di contatto – dai modelli più piccoli (100 campi) a quelli più estesi (3200 campi) posti su una base caricata, schermata e con fori predisposti per il montaggio di spine a banana (che facilitano il collegamento dell'alimentazione). Questi prodotti sono un eccellente accessorio didattico, che permette di sperimentare liberamente con l'elettronica. Tuttavia, anche i professionisti sono propensi a utilizzarli, ad esempio per effettuare un rapido test di una soluzione progettuale o per realizzare un circuito sostitutivo temporaneo. Oltre alle diverse dimensioni, le schede si distinguono anche per i loro colori. Inoltre, alcuni modelli selezionati hanno una costruzione modulare, che consente di combinarli in piani più grandi.
Come si realizza un prototipo di PCB?
Un prototipo di PCB può essere realizzato in diversi modi. I metodi più comuni sono la fresatura CNC, l'incisione chimica classica o la tecnologia del fototransfer. Utilizzando una fresatrice CNC, uno strumento controllato digitalmente rimuove lo strato di rame, lasciando i percorsi dei circuiti. L'incisione chimica prevede l'applicazione di uno strato protettivo sul laminato, dopodiché il laminato viene immerso in una soluzione chimica, che rimuove il rame non protetto. La tecnologia del fototransfer utilizza una vernice fotosensibile e l'esposizione ai raggi UV, che consente di ottenere un'immagine molto precisa del circuito anche a casa.
Che cos'è il laminato FR-4?
Il laminato FR-4 è uno dei materiali più comuni utilizzati nella produzione di circuiti stampati (PCB). È costituito principalmente da fibra di vetro e resina epossidica, che garantisce un'elevata resistenza alla fiamma (FR sta per "flame retardant"). FR-4 ha un buon rapporto resistenza/peso, buon isolamento elettrico e stabilità termica, che lo rendono una scelta ideale per le applicazioni elettroniche standard.
Qual è la differenza tra un PCB prototipo e un PCB standard?
I PCB prototipo sono utilizzati principalmente per testare nuovi progetti elettronici prima di essere messi in produzione di massa. Spesso vengono prodotti in lotti singoli o piccoli, ciò consente correzioni rapide e l'ottimizzazione del progetto. I PCB standard sono prodotti in quantità maggiori e in base a un progetto predeterminato, che è stato accuratamente testato e ottimizzato per la produzione in serie.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei PCB?
I PCB a contatto consentono una rapida prototipazione dei circuiti elettronici senza bisogno di saldature. I loro principali vantaggi sono la semplicità d'uso, la riutilizzabilità e la modifica immediata del circuito con la semplice sostituzione dei componenti. Sono particolarmente utili in ambito didattico, ma sono anche utilizzati dai professionisti per testare i concetti iniziali dei circuiti, il che accelera notevolmente il lavoro di progettazione.
Lo spessore del PCB è importante?
Sì, lo spessore del laminato dei PCB è un fattore importante nella progettazione e nella produzione dei circuiti stampati. Gli spessori standard del laminato vanno da 0,6mm a 2,4mm. Un laminato più spesso offre una maggiore resistenza meccanica e una maggiore tolleranza durante la lavorazione (ad es. fresatura). I laminati più sottili, invece, possono essere preferiti per applicazioni, dove è importante la minimizzazione delle dimensioni o è richiesta flessibilità, come ad esempio. circuiti flessibili.
Quale metodo di prototipazione di PCB scegliere per i circuiti SMD di precisione?
Per i circuiti di precisione con componenti SMD si consiglia di utilizzare la tecnologia del fototransfer. Essa consente di ottenere un'elevata accuratezza dei percorsi, precisione fino a diversi micrometri, questo è essenziale per i circuiti miniaturizzati a montaggio superficiale. I laminati con rivestimento sensibile alla luce sono disponibili come prodotti finiti, che consentono la realizzazione di circuiti di precisione a casa o a livello professionale senza l'ausilio di attrezzature specialistiche.
I laminati di alluminio presentano vantaggi rispetto ai laminati classici?
I laminati di alluminio sono particolarmente adatti alle applicazioni, dove è importante un'efficiente dissipazione del calore, come ad esempio. sistemi ad alta potenza, illuminazione a LED, o l'elettronica automobilistica. Lo strato di alluminio funge da dissipatore di calore, migliorando l'efficienza termica del circuito. Rispetto ai laminati convenzionali (ad es. FR-4), l'alluminio offre una migliore stabilità di temperatura e prolunga la durata dei circuiti elettronici, che operano in ambienti termici difficili.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.