+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Bluetooth è uno standard di comunicazione wireless a corto raggio che consente lo scambio di dati tra dispositivi elettronici nella banda di frequenza dei 2,4 GHz. La tecnologia è stata sviluppata negli anni ’90 dalla società Ericsson e successivamente perfezionata dal consorzio Bluetooth SIG (Special Interest Group), che riunisce numerosi produttori di apparecchiature elettroniche. L’obiettivo era creare un metodo universale per il collegamento senza fili tra dispositivi, evitando l’uso di cavi, mantenendo basso il consumo energetico e garantendo una velocità di trasmissione accettabile.
Il Bluetooth si basa sulla trasmissione a pacchetti e sulla tecnica di salto di frequenza (frequency hopping spread spectrum), che migliora la resistenza alle interferenze e permette la coesistenza con altri sistemi radio operanti nella stessa banda. Il protocollo consente l’accoppiamento automatico dei dispositivi e la creazione di connessioni punto-punto o di piccole reti (note come piconet), rendendolo adatto a configurazioni flessibili sia in ambienti mobili che fissi.
Lo standard Bluetooth si è evoluto nel tempo per offrire maggiore velocità di trasmissione, copertura e sicurezza delle connessioni. Sono stati introdotti anche profili di comunicazione che definiscono il funzionamento della tecnologia in vari ambiti, come la trasmissione audio, il trasferimento di file, la comunicazione con periferiche o il supporto a sensori. A partire dalla versione 4.0 è stato integrato il Bluetooth Low Energy (BLE), progettato per applicazioni a bassissimo consumo energetico, come i dispositivi indossabili (wearable), i sistemi di localizzazione e l’Internet delle Cose (IoT).
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.