+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'Internet delle cose (Internet of Things, IoT) è un concetto tecnologico che comprende una rete di oggetti fisici dotati di sensori, circuiti di elaborazione dati, Interfacce di comunicazione e la capacità di scambiare informazioni con altri dispositivi o sistemi attraverso una rete di computer, più comunemente Internet. L'idea di base dell'IoT è quella di consentire agli oggetti di uso quotidiano, alle macchine industriali, alle infrastrutture urbane o ai componenti tecnologici di raccogliere, analizzare e trasmettere dati in modo autonomo, portando all'automazione dei processi, a una maggiore efficienza e a un supporto decisionale in tempo reale.
I dispositivi dell'Internet degli oggetti possono funzionare autonomamente o come componenti di sistemi integrati più grandi. Grazie alla miniaturizzazione dell'elettronica, allo sviluppo delle tecnologie wireless e alla crescente potenza di calcolo dei microcontrollori, è possibile applicare l'IoT in un'ampia gamma di applicazioni: dalle case intelligenti, alla gestione dell'energia, ai trasporti e alla logistica, fino al monitoraggio ambientale, sanitario o dei processi industriali. Una caratteristica dell'IoT è la capacità dei dispositivi di comunicare da macchina a macchina (M2M) e di lavorare con servizi cloud che supportano l'archiviazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati.
Dal punto di vista dell'architettura tecnica, l'IoT comprende un livello hardware (sensori, Controllori, attuatori), un livello di comunicazione (protocollo di trasmissione, ad esempio MQTT, CoAP, HTTP) e un livello applicativo (sistemi di gestione, interfacce utente, algoritmi di elaborazione dei dati). Anche le questioni di sicurezza, integrità dei dati, privacy e conformità svolgono un ruolo importante. Un'adeguata sicurezza a livello di dispositivo, trasmissione e sistema di analisi è essenziale per garantire l'affidabilità e la fiducia negli ecosistemi IoT.
L'Internet degli oggetti è alla base di moderne soluzioni digitali come l'Industria 4.0, le città intelligenti o i sistemi di manutenzione predittiva, dove i dati provenienti da fonti distribuite supportano il processo decisionale dinamico e la creazione di servizi basati sui dati in tempo reale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.