+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Machine-to-Machine (M2M) è un modello di comunicazione basato sullo scambio diretto di dati tra dispositivi senza intervento umano. Questa tecnologia consente il monitoraggio, il controllo e l'analisi automatica di processi tecnici e operativi, costituendo la base per la gestione remota di sistemi distribuiti e la costruzione di infrastrutture Internet of Things (IoT).
La comunicazione M2M si basa sulla trasmissione di dati tra sensori, controllori, computer industriali o altri componenti dotati di interfacce di comunicazione. I dati vengono trasmessi attraverso vari mezzi di trasmissione, come reti cellulari, Wi-Fi, Ethernet, comunicazioni satellitari o protocolli wireless dedicati. I componenti dei sistemi M2M possono operare in modalità punto-punto, punto-multipunto o come parte di una più ampia architettura client-server.
Una tipica architettura M2M comprende un livello di dispositivi terminali, un livello di trasmissione dati e un livello applicativo per interpretare e rispondere alle informazioni ricevute. I dispositivi di questo tipo sono dotati di microprocessori, interfacce di comunicazione e spesso moduli logici per l'elaborazione locale dei dati . Ciò consente di rispondere in modo autonomo a condizioni ambientali o segnali di controllo mutevoli, senza la necessità di un intervento umano.
La tecnologia M2M è utilizzata nell'automazione industriale, nei sistemi energetici, nelle reti intelligenti, nella gestione delle flotte, nella telemetria, nella medicina, nell'agricoltura di precisione e nei sistemi di sicurezza. I vantaggi principali di questo approccio sono l'aumento dell'efficienza operativa, la riduzione dei costi operativi e l'accesso ai dati in tempo reale. La comunicazione M2M, supportata dallo sviluppo di reti 5G e di standard interoperabili, è una parte importante della trasformazione digitale delle infrastrutture tecniche e industriali.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.