+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Ethernet è uno standard di comunicazione di rete basato sulla tecnologia di trasmissione dei dati a pacchetti, utilizzato per creare reti locali (LAN) e reti industriali. La sua architettura si basa sul protocollo Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD), che consente l'accesso multiplo al mezzo di trasmissione e il rilevamento delle collisioni per garantire una gestione efficiente del traffico di rete in un ambiente ad accesso condiviso.
La base della tecnologia Ethernet è il frame di dati, costituito da un'intestazione contenente gli indirizzi MAC del mittente e del destinatario, un campo che specifica il tipo di dati da trasmettere e un checksum CRC (Cyclic Redundancy Check) per rilevare gli errori di trasmissione.](/it/news/library-articles/page/69482/) Le versioni a più alta larghezza di banda di Ethernet [implementano meccanismi di controllo del flusso e di prioritizzazione dei pacchetti, che riducono al minimo i ritardi e aumentano la natura deterministica della trasmissione nei sistemi in tempo reale.
Il livello fisico di Ethernet comprende vari standard di trasmissione, tra cui connessioni cablate basate su doppino di rame, fibra e connessioni coassiali, che variano per prestazioni elettriche e resistenza alle interferenze elettromagnetiche. La larghezza di banda degli standard Ethernet si è evoluta dagli originali 10 Mbps (10BASE-T), passando per 100 Mbps (Fast Ethernet) e 1 Gbps (Gigabit Ethernet) fino alle tecnologie avanzate 10 GbE, 40 GbE e 100 GbE utilizzate nelle reti ad alte prestazioni e nei data center.
A livello di collegamento dati, Ethernet utilizza switch che eliminano il problema delle collisioni di rete segmentando il traffico e mappando dinamicamente gli indirizzi MAC alle porte fisiche. Le moderne implementazioni di Ethernet utilizzano protocolli di ridondanza come RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) e PRP (Parallel Redundancy Protocol) per garantire la tolleranza agli errori e la commutazione ininterrotta tra i percorsi di trasmissione.
Nel contesto delle reti industriali, le tecnologie deterministiche come EtherCAT, PROFINET o Time-Sensitive Networking (TSN) sono un'estensione della classica Ethernet, che garantiscono una latenza prevedibile e sincronizzazione tempistica, cruciale per le applicazioni di controllo di processo e robotica. L'integrazione di Ethernet con i sistemi di comunicazione IP ne consente l'uso nelle infrastrutture di sistemi di controllo distribuiti, negli edifici intelligenti e nelle piattaforme IoT, dove la scalabilità e l'interoperabilità con i protocolli di livello applicativo sono fondamentali.
Gli sviluppi di Ethernet includono l'implementazione di standard ad alta efficienza energetica come IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), che riducono il consumo energetico durante i periodi di bassa attività di trasmissione. Nell'ambito della sicurezza Ethernet, vengono utilizzati meccanismi di protezione dell'accesso come VLAN (Virtual Local Area Network), IEEE 802.1X (autenticazione basata sulle porte) e sistemi di rilevamento delle intrusioni IDS per rilevare le anomalie nel traffico di rete e proteggere dagli attacchi Man-in-the-Middle.
L'applicazione di Ethernet copre un'ampia gamma di ambienti, dalle reti domestiche e di ufficio alle infrastrutture di telecomunicazione, industriali e militari. La sua elevata scalabilità, la tolleranza agli errori di trasmissione e la capacità di essere implementata in ambienti a bassa latenza fanno sì che rimanga la tecnologia di rete dominante nei moderni sistemi ICT.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.