+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Sincronizzazione è il processo che porta due o più segnali, processi, dispositivi o sistemi a un ritmo, una fase o un punto di riferimento comune nel tempo. In tecnologia, significa garantire la coerenza temporale tra attività che si svolgono in parallelo, indipendentemente o in luoghi diversi. La sincronizzazione è una questione chiave in molti campi come l'elettronica digitale, le telecomunicazioni, l'Automazione, l'informatica e i sistemi in tempo reale.
Nei sistemi digitali, la sincronizzazione si riferisce all'allineamento dei segnali di clock per garantire la corretta trasmissione dei dati tra i diversi moduli logici. Una sincronizzazione errata può causare disallineamenti, perdite di dati o interferenze nella trasmissione. Nelle reti informatiche e nelle reti di telecomunicazione, si riferisce alla corrispondenza temporale della trasmissione dei dati tra i nodi, che consente la loro corretta decodifica, analisi e ulteriore elaborazione. I protocolli e i meccanismi di sincronizzazione dell'orologio, come NTP (Network Time Protocol) o PTP (Precision Time Protocol), sono fondamentali a questo proposito.
Nei sistemi dinamici e di controllo, la sincronizzazione si riferisce al funzionamento convergente di più sistemi rispetto a un modello di temporizzazione comune, che consente di eseguire compiti complessi in modo sincronizzato e coordinato. Nella robotica e nella meccatronica, la sincronizzazione è essenziale per il funzionamento dei sistemi di azionamento multiasse e nella generazione di energia, per collegare i generatori alla rete elettrica senza causare disturbi di fase e frequenza.
La sincronizzazione può essere implementata in hardware, attraverso linee di clock e segnali di riferimento, o in software, attraverso algoritmi di temporizzazione e stati logici. Spesso vengono utilizzati anche metodi di correzione della deriva del clock e di compensazione del ritardo di trasmissione. Nei sistemi distribuiti, dove non esiste una fonte di tempo comune, la sincronizzazione è un prerequisito per la coerenza dei dati e per gli eventi deterministici.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.