+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
La rete elettrica è un complesso sistema tecnico progettato per trasmettere e distribuire l'elettricità dalle fonti di generazione ai consumatori finali, che comprende infrastrutture di linea e apparecchiature di sottostazione. Il suo compito è quello di garantire la continuità della fornitura di energia con i parametri di tensione e frequenza richiesti, mantenendo affidabilità, sicurezza ed efficienza energetica.
La struttura della rete elettrica è funzionalmente suddivisa in tre livelli principali: reti di trasmissione, reti di distribuzione e reti di consumo. Le reti di trasmissione operano ad alta e altissima tensione (solitamente da 110 kV a 400 kV) e sono utilizzate per trasportare grandi quantità di energia su distanze considerevoli tra le centrali elettriche, le stazioni di trasformazione e i principali punti di consumo. Le reti di distribuzione, che operano a medie (ad esempio 15-30 kV) e basse tensioni (230/400 V), effettuano la distribuzione locale dell'energia a Reti industriali, municipali e individuali.
I componenti della rete elettrica comprendono linee aeree e in cavo, trasformatori, quadri elettrici, interruttori, sistemi di protezione, di automazione e di telecomunicazione e apparecchiature di misurazione. La gestione della rete è affidata agli operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, supportati da sistemi avanzati SCADA, centri di controllo del traffico e sistemi di bilanciamento dell'energia e di pianificazione delle operazioni.
La rete elettrica odierna viene sempre più aggiornata verso un'infrastruttura intelligente (smart grid) che consente l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, il flusso bidirezionale di energia, la gestione dinamica del carico e la comunicazione con i consumatori. Le sfide principali per la rete elettrica rimangono l'affidabilità della fornitura, la stabilità del sistema, il bilanciamento della domanda e dell'offerta e la resilienza alle interruzioni e alle minacce informatiche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.