+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Fonti energetiche rinnovabili (FER) - definizione

Le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono una categoria di risorse energetiche il cui utilizzo non porta a un esaurimento permanente del loro potenziale, in quanto sono soggette a un continuo rinnovamento attraverso i cicli ambientali naturali. Si tratta di fonti di origine naturale, come l'energia radiante solare, eolica, idrica, da biomassa o geotermica, la cui risorsa non diminuisce a causa dello sfruttamento in un orizzonte temporale rilevante per l'umanità.

Nell'ingegneria energetica, le FER sono il fondamento di un sistema energetico sostenibile con basse emissioni di gas serra e ridotto impatto ambientale. A differenza delle fonti convenzionali basate sui combustibili fossili, le fonti energetiche rinnovabili non generano inquinamento durante il processo di conversione e possono essere disperse geograficamente, aumentando la sicurezza energetica e la flessibilità del sistema elettrico.

La conversione delle energie rinnovabili può assumere diverse forme, tra cui la conversione dell'energia della radiazione solare in elettricità (fotovoltaico) o calore (pannelli solari), l'energia eolica in energia meccanica ed elettrica (turbine eoliche) o l'energia termica della Terra in calore utilizzabile (geotermia).

Le fonti energetiche rinnovabili sono importanti non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello economico e geopolitico, in quanto riducono la dipendenza dalle importazioni di materie prime energetiche, favoriscono il decentramento della produzione di energia e accelerano lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio. Le attuali strategie di transizione energetica prevedono una quota crescente di FER nel mix energetico, accompagnata da investimenti in stoccaggio di energia, flessibilità della rete e sistemi digitali di gestione della domanda e dell'offerta.

Moduli fotovoltaici

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE