+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'accumulo di energia è il processo di accumulo di energia in eccesso per un uso successivo, realizzato attraverso una varietà di tecnologie che consentono di convertire l'energia da una forma all'altra e di immagazzinarla in uno stato utilizzabile. Svolge un ruolo fondamentale nei sistemi energetici, in particolare nel contesto dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabile, della stabilizzazione della rete elettrica e della garanzia di continuità dell'alimentazione in situazioni di emergenza.
Questo processo può comportare lo stoccaggio di energia elettrica, termica, meccanica o chimica. A seconda della tecnologia utilizzata, l'energia viene immagazzinata come potenziale elettrochimico (ad esempio nelle batterie), energia cinetica (ad esempio nei volani), aria compressa, calore nei materiali di accumulo o energia gravitazionale (ad esempio nelle centrali di pompaggio). Ogni metodo è caratterizzato da efficienza specifica, tempo di risposta, scalabilità e idoneità per applicazioni specifiche.
L'accumulo di energia consente di bilanciare la domanda e l'offerta, migliorare la qualità dell'energia fornita ai consumatori e ridurre le perdite di trasmissione. Nei sistemi distribuiti e nei microimpianti prosumer, consente di aumentare l'autoconsumo e l'indipendenza energetica. Nell'industria, nei trasporti e nell'automazione industriale, le tecnologie di accumulo sono utilizzate per mitigare le interruzioni di corrente, compensare la potenza reattiva e nei sistemi di emergenza.
Dal punto di vista ingegneristico, la progettazione e il funzionamento dell'accumulo di energia richiedono l'analisi delle caratteristiche dinamiche, della ciclicità, del degrado dei materiali, della sicurezza operativa e dell'impatto ambientale. I progressi nei materiali funzionali, nell'elettronica di potenza e nella gestione dell'energia contribuiscono allo sviluppo di sistemi di accumulo sempre più efficienti e intelligenti, adatti alle mutevoli esigenze energetiche delle economie moderne.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.