+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il Tempo Di Risposta è una grandezza che descrive il ritardo tra il momento in cui si verifica uno stimolo (ingresso, segnale, cambiamento di condizioni) e la risposta di un sistema o di un dispositivo tecnico. Il concetto trova applicazione in diversi campi: dall'automazione e dall'elettronica all'informatica, all'ottica e all'ergonomia. Da un punto di vista tecnico, il tempo di risposta informa sull'efficienza del sistema, sulla sua capacità di seguire i cambiamenti e sulla velocità della risposta rispetto al segnale di controllo desiderato.
Nei sistemi di controllo e regolazione, il tempo di risposta determina la velocità con cui il sistema raggiunge uno stato di equilibrio dopo un disturbo o una variazione del setpoint. Quanto più breve è questo tempo, tanto più velocemente il sistema regola le sue prestazioni, il che è importante per i processi dinamici e precisi. In elettronica, ad esempio nei sensori o nei componenti optoelettronici, il tempo di risposta si riferisce al tempo necessario affinché un segnale venga registrato e trasmesso per la successiva elaborazione.
Negli schermi a cristalli liquidi (LCD) o nei diodi a emissione luminosa (OLED), il tempo di risposta determina la velocità con cui un pixel può cambiare il proprio stato tra diversi livelli di luminosità. Questo parametro influisce sulla nitidezza dell'immagine durante la visualizzazione di contenuti dinamici, riducendo al minimo l'effetto ghosting. Nel contesto dei sistemi informatici, il tempo di risposta può anche riferirsi al tempo di risposta di un sistema operativo o di un'applicazione a una richiesta dell'utente.
Nei sistemi di sicurezza e di automazione industriale, è importante che il tempo di risposta rientri nei limiti stabiliti dagli standard, poiché il suo superamento può portare ad azioni errate o a situazioni pericolose. Nelle applicazioni ad alta precisione e affidabilità, il tempo di risposta è uno dei parametri fondamentali per valutare la qualità del sistema.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.