+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Pixel - definizione

Un Pixel è il più piccolo elemento di un'immagine raster che rappresenta un singolo campione di informazione visiva in una griglia bidimensionale. Nel contesto della grafica computerizzata, della visualizzazione e dell'elaborazione delle immagini, un pixel è l'unità di base della rappresentazione del colore e della luminosità in una porzione specifica dello spazio immagine. Ogni pixel ha coordinate spaziali e valori numerici che ne definiscono il colore, solitamente memorizzati come componenti RGB (rosso, verde, blu) o in altri spazi di colore come CMYK, YUV o HSV.

Nei display elettronici come monitor, televisori, schermi LCD o OLED, i pixel sono gli elementi fisici di una matrice che emettono o modulano la luce. Nel caso di immagini digitali memorizzate in file grafici, i pixel sono rappresentazioni logiche, cioè insiemi di dati memorizzati nella memoria del computer. La risoluzione di un'immagine è definita come il prodotto del numero di pixel in orizzontale e in verticale; maggiore è il numero di pixel, maggiore è il potenziale di riproduzione dei dettagli.

Nelle telecamere e nelle matrici sensibili alla luce (ad esempio CCD, CMOS ), i pixel sono sensori che registrano l'intensità della luce incidente sulla loro superficie. Le informazioni ottenute da questi rivelatori vengono poi elaborate e convertite in un segnale digitale che riproduce l'immagine reale. Nella tecnologia di imaging, parametri come la risoluzione spaziale, la profondità di bit, la dimensione dei pixel e la fotosensibilità sono fondamentali per la qualità dell'immagine ottenuta.

I pixel non hanno una dimensione fisicamente definita senza il contesto del supporto di visualizzazione. La loro dimensione dipende dalla densità di impacchettamento (DPI - punti per pollice o PPI - pixel per pollice), che influisce sulla nitidezza e sulla scalabilità dell'immagine. Nei sistemi digitali, un pixel può anche contenere dati di trasparenza (canale alfa), informazioni di profondità, maschere o metadati, che ne estendono la funzionalità oltre la semplice rappresentazione del colore.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE