+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Matrice CCD - definizione

Il CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica) è un circuito optoelettronico a semiconduttore utilizzato per registrare immagini convertendo la luce incidente sulla superficie del sensore in un segnale elettrico. Ogni elemento fotosensibile, chiamato pixel, accumula una carica elettrica proporzionale all'intensità della luce che cade su di esso durante l'esposizione. La carica accumulata viene quindi spostata attraverso la struttura della matrice e letta in sequenza per formare un'immagine digitale.

Il principio della matrice CCD si basa sull'effetto fotoelettrico nelle strutture di silicio. La luce incidente su un pixel genera coppie elettrone-buco, di cui elettroni sono intrappolati nel potenziale pozzo elettrostatico formato dalle giunzioni MOS. Una volta completata l'illuminazione, le cariche si spostano in sequenza attraverso gli elementi adiacenti del rivelatore fino al circuito di lettura amplificato, dove vengono convertite in tensione e quindi digitalizzate.

I CCD sono caratterizzati da un'elevatissima uniformità del segnale, da un basso rumore e da un'elevata sensibilità, soprattutto a tempi di esposizione prolungati. Di conseguenza, hanno trovato applicazione nell'astrofotografia, nella microscopia, nella medicina per immagini, nelle telecamere industriali e nelle telecamere e sistemi di visione professionali. Tuttavia, hanno lo svantaggio di un processo di lettura relativamente lento e di requisiti di potenza più elevati rispetto a tecnologie più recenti, come le matrici CMOS .

La struttura e l'architettura della matrice CCD influiscono sulla risoluzione, sulla gamma dinamica e sulla velocità di elaborazione dei dati. Le versioni a uno o tre canali consentono di acquisire immagini monocromatiche o a colori, a seconda dell'uso di filtri ottici. Le varianti tecnologiche, come i CCD a trasferimento di frame o a trasferimento interlineare, consentono di adattare i parametri della matrice ai requisiti di un'applicazione specifica, mantenendo una riproduzione di alta qualità del segnale luminoso.

Convertitori CCD A/D

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE