+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Carica elettrica è una proprietà fisica fondamentale della materia, responsabile della sua capacità di interagire mediante forze elettrostatiche ed elettromagnetiche. Rappresenta uno dei concetti basilari della fisica classica e quantistica, essendo la sorgente del campo elettrico e il parametro che determina l’intensità delle interazioni tra particelle. Nel Sistema Internazionale (SI), la carica elettrica si misura in coulomb (C), mentre l’unità indivisibile minima è la carica elementare, posseduta da particelle come l’elettrone (carica negativa) e il protone (carica positiva).
In natura le cariche esistono in due polarità: positiva e negativa. I corpi con cariche opposte si attraggono, mentre quelli con cariche dello stesso segno si respingono. Questi fenomeni sono descritti dalla legge di Coulomb, che costituisce la base dell’analisi delle forze elettrostatiche tra oggetti. La carica elettrica è una grandezza conservata, il che significa che in un sistema chiuso la somma totale delle cariche rimane costante, indipendentemente dalle trasformazioni fisiche o chimiche che avvengono.
A livello microscopico, la carica rappresenta il veicolo dell’interazione elettromagnetica e partecipa a fenomeni come la conduzione elettrica, la ionizzazione o la ricombinazione. Nei conduttori elettrici, come i metalli, le cariche libere (di solito elettroni) possono muoversi sotto l’influenza di un campo elettrico, dando origine alla corrente elettrica. Negli isolanti, il movimento delle cariche è fortemente limitato, consentendo l’uso di questi materiali per separare i circuiti e prevenire flussi indesiderati di corrente.
I fenomeni legati alla carica elettrica sono fondamentali nel funzionamento dei circuiti elettronici, dei dispositivi di misura, dei sistemi energetici e delle tecnologie di elaborazione del segnale. La loro presenza e distribuzione determinano l’intensità del campo elettrico e del potenziale elettrico, e nella dinamica elettromagnetica influenzano anche la generazione del campo magnetico. In ambito quantistico, la carica è una proprietà intrinseca delle particelle elementari, condizionando il loro comportamento nei campi esterni e le interazioni con altre particelle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.