+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Elettrone - definizione

Elettrone è una particella elementare fondamentale con carica elettrica negativa, appartenente al gruppo dei leptoni, la cui massa è di circa 9,109 × 10⁻³¹ kg, e la carica elettrica è uguale al valore assoluto della carica del protone, pari a -1,602 × 10⁻¹⁹ C. La sua natura ondulatoria-particellare, secondo il principio del dualismo onda-particella, fa sì che a seconda delle condizioni sperimentali possa mostrare sia proprietà di particella che di onda. Nella meccanica quantistica, l'elettrone è descritto tramite una funzione d'onda, la cui ampiezza determina la probabilità della sua localizzazione nello spazio.

Nella struttura dell'atomo, gli elettroni sono disposti in gusci elettronici attorno al nucleo, dove occupano stati energetici orbitali secondo le regole quantistiche definite dai numeri quantici. La loro configurazione determina le proprietà chimiche degli elementi, e fenomeni come l'ibridazione orbitale o la risonanza elettronica determinano i meccanismi dei legami chimici. Gli elettroni negli atomi possono passare tra livelli energetici a seguito di assorbimento o emissione di quanti di radiazione elettromagnetica, che è la base della spettroscopia atomica e dell'effetto fotoelettrico, prova della natura quantistica della luce.

Nei conduttori metallici, gli elettroni liberi formano un gas elettronico, il cui movimento è descritto dal modello di conduzione elettronica. Il loro comportamento collettivo in presenza di un campo elettrico consente il trasporto di carica, che costituisce la base del fenomeno della corrente elettrica. Effetti come il tunneling quantistico, la spintronica o l'entanglement quantistico derivano dalle proprietà quantistiche degli elettroni e trovano applicazione nelle moderne tecnologie microelettroniche e nei computer quantistici.

Le interazioni degli elettroni con altre particelle sono descritte nell'ambito dell'elettrodinamica quantistica (QED), in cui l'interazione elettromagnetica è realizzata tramite lo scambio di fotoni virtuali. L'annichilazione dell'elettrone con il positrone, la sua antiparticella con la stessa massa ma carica opposta, porta all'emissione di radiazione gamma, che è un meccanismo importante nella fisica delle particelle e in applicazioni come la tomografia a emissione di positroni (PET).

La stabilità dell'elettrone e il suo ruolo fondamentale nella costruzione della materia lo rendono uno degli oggetti chiave di studio nella fisica delle alte energie, nell'astrofisica e nella nanotecnologia, dove il suo comportamento su scala nanometrica consente lo sviluppo di tecnologie semiconduttrici, optoelettroniche e sistemi di comunicazione quantistica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE