+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La probabilità è un concetto matematico che descrive il grado di certezza del verificarsi di uno specifico evento casuale. In termini classici, è definita come il numero di esiti favorevoli a un determinato evento diviso per il numero di tutte le possibili varianti equivalenti. In senso più generale, la probabilità è una funzione che assegna a ogni evento di un sottoinsieme dello spazio degli eventi un numero reale compreso tra 0 e 1, dove 0 rappresenta un evento impossibile e 1 un evento certo.
La teoria formale della probabilità si basa sugli assiomi di Kolmogorov e costituisce il fondamento del calcolo delle probabilità e della statistica matematica. La probabilità può essere oggettiva - derivata da analisi matematiche o da osservazioni di frequenza di esperimenti ripetuti - o soggettiva, riflettendo il grado di convinzione di un individuo che un evento si verificherà in condizioni di informazione incompleta.
Nelle applicazioni tecniche, la probabilità svolge un ruolo fondamentale nella modellazione dei processi casuali, nell'analisi dell'affidabilità dei sistemi, nella teoria dei segnali, nella codifica dell'informazione, nel controllo adattivo, nell'intelligenza artificiale e nella previsione dei fenomeni dinamici. In elettronica, gli approcci probabilistici sono utilizzati, tra l'altro, nella modellazione del rumore, nell'analisi dei canali di trasmissione e nella progettazione di algoritmi di stima e filtraggio dei segnali.
Al concetto di probabilità sono associate anche le variabili casuali, le distribuzioni di probabilità e le funzioni di densità, che consentono di descrivere quantitativamente il comportamento dei sistemi in condizioni di incertezza. Questi strumenti consentono di formulare previsioni, fare inferenza statistica e prendere decisioni in ambienti stocastici.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.