+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Microelettronica - definizione

La microelettronica è una branca dell'elettronica che si occupa della progettazione, della produzione e del collaudo di sistemi elettronici molto piccoli, con componenti di dimensioni dell'ordine dei micrometri o dei nanometri. Rappresenta un'evoluzione dell'elettronica tradizionale verso la miniaturizzazione e l'integrazione delle funzioni elettroniche, rendendo possibile la creazione di sistemi complessi su una piccola area di substrato di silicio. La microelettronica è alla base delle moderne tecnologie digitali e analogiche, utilizzate, tra l'altro, in computer, dispositivi mobili, sistemi di controllo, apparecchiature mediche, industria automobilistica e aerospaziale.

La base della microelettronica è costituita da semiconduttori, principalmente silicio, da cui vengono creati i circuiti integrati (IC - Integrated Circuits). Le tecnologie microelettroniche comprendono la litografia, l'incisione chimica, l'impianto di ioni e la deposizione di strati dielettrici e metallici sotto vuoto. Questi processi consentono di formare transistor, resistenze, condensatori e altri componenti all'interno di un singolo chip.

Gli sviluppi della microelettronica consentono di aumentare la densità di impacchettamento degli elementi, con conseguente aumento delle prestazioni e dell'efficienza energetica dei dispositivi. Al centro di tutto questo c'è la Legge di Moore, che per decenni ha descritto la tendenza a raddoppiare il numero di transistor su un circuito integrato ogni due anni circa. La microelettronica moderna comprende anche la progettazione a livello di circuiti logici e sistemi digitali, utilizzando linguaggi di descrizione dell'hardware come VHDL o Verilog.

Alla microelettronica è associata anche la cosiddetta nanoelettronica, che continua la spinta verso la miniaturizzazione al di sotto dei limiti della litografia ottica convenzionale. Questo limite pone sfide sia tecnologiche che fisiche legate agli effetti quantistici e termici a livello di singole strutture atomiche.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE