+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La Meccanica Quantistica è una branca della fisica teorica che si occupa della descrizione dei fenomeni su scala atomica e subatomica, dove le leggi classiche della meccanica non sono più applicabili. Si basa sul concetto di quantizzazione delle grandezze fisiche, secondo cui alcune proprietà delle particelle - come l'energia, la quantità di moto o il momento angolare - possono assumere solo valori discreti, chiamati quanti.
Un ruolo centrale nella meccanica quantistica è svolto dalla funzione d'onda, che rappresenta lo stato di un sistema quantistico. Essa descrive la probabilità di trovare una particella in un particolare luogo e momento, secondo l'interpretazione di Copenhagen. Lo sviluppo di questa teoria ha portato alla formulazione dell'equazione di Schrödinger, che è lo strumento di base per descrivere l'evoluzione dello stato di un sistema nel tempo. Altri principi chiave sono il principio di indeterminazione di Heisenberg e il principio di sovrapposizione degli stati.
La meccanica quantistica introduce anche il concetto di dualità corpuscolo-onda, secondo il quale oggetti come elettroni o fotoni possono esibire proprietà sia di onda che di particella, a seconda di come vengono osservati. Descrive fenomeni come il tunneling quantistico, l'entanglement degli stati, l'interferenza quantistica e la decoerenza, che non hanno riscontri nella fisica classica.
Da un punto di vista applicativo, la meccanica quantistica è alla base dell'elettronica moderna, dell'optoelettronica, della chimica quantistica, della fisica della materia condensata, delle tecnologie laser e dell'informatica quantistica. Permette di comprendere la struttura degli atomi e delle molecole, la conducibilità elettrica, le proprietà dei semiconduttori e i meccanismi delle reazioni chimiche. I suoi concetti avanzati sono utilizzati anche nella progettazione di sistemi quantistici come computer quantistici, sensori quantistici e sistemi di comunicazione sicuri basati sull'entanglement quantistico.
La meccanica quantistica, sebbene fortemente fondata sul piano sperimentale, rimane un campo con profonde implicazioni filosofiche legate alla natura della misurazione, al determinismo e all'interpretazione della realtà fisica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.