+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Fotone - definizione

Fotone è una particella elementare fisica che rappresenta il quanto dell’interazione elettromagnetica ed è il portatore dell’energia luminosa. Nella meccanica quantistica, il fotone è descritto come un bosone privo di massa, con spin pari a 1, che si muove alla velocità della luce nel vuoto. La sua energia è proporzionale alla frequenza dell’onda elettromagnetica che rappresenta.

Nel modello ondulatorio-corpuscolare, il fotone possiede al contempo proprietà di particella e di onda, il che consente di spiegare fenomeni come l’interferenza, la diffrazione, l’effetto fotoelettrico e la diffusione Compton. Il fotone non ha carica elettrica né momento magnetico, perciò non interagisce direttamente con i campi elettrici o magnetici, ma può interagire con particelle cariche, eccitare atomi o innescare reazioni fotoelettriche.

In fisica e ingegneria, il fotone ha un ruolo fondamentale nella descrizione e nell’utilizzo della luce e delle altre forme di radiazione elettromagnetica. È l’elemento base nei processi di emissione e assorbimento della radiazione nei sistemi atomici e molecolari, ed è il veicolo dell’informazione in tecnologie optoelettroniche, telecomunicazioni e applicazioni quantistiche. In astrofisica, i fotoni permettono l’osservazione dei fenomeni cosmici in diverse bande dello spettro, mentre in biologia e medicina vengono impiegati nella diagnostica e nella terapia basata sulla luce. Le caratteristiche dei fotoni sono inoltre sfruttate nei sistemi laser avanzati, nei sensori fotosensibili e nella crittografia quantistica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE