+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Assorbimento - definizione

Assorbimento è un processo fisico o fisicochimico che consiste nell'assorbimento di una sostanza da parte di un'altra, in cui energia, molecole o onde passano all'interno del materiale assorbente. Questo fenomeno può riguardare diversi campi della scienza e della tecnica – dalla ottica e acustica, alla chimica e all'ingegneria dei materiali – e può assumere diverse forme a seconda della natura dei fenomeni coinvolti e dell'ambiente.

Nel contesto dell'ottica, l'assorbimento si riferisce alla riduzione dell'intensità del radiazione elettromagnetica quando passa attraverso un mezzo che assorbe l'energia della luce. L'energia assorbita viene solitamente trasformata in calore o trasferita agli stati energetici interni degli atomi e delle molecole, portando alla loro eccitazione. Le proprietà assorbenti dei materiali sono strettamente legate alla loro struttura molecolare ed elettronica, perciò sono utilizzate, tra l'altro, nella spettroscopia per l'identificazione di composti chimici.

In chimica e nella tecnologia industriale, l'assorbimento avviene quando le molecole di una sostanza – solitamente un gas – penetrano all'interno di un liquido o di un solido, formando un sistema omogeneo. Diverso dall'adsorbimento, in cui avviene il legame delle molecole sulla superficie, l'assorbimento riguarda processi volumetrici e può essere reversibile o portare a reazioni chimiche permanenti.

Il fenomeno dell'assorbimento si verifica anche in acustica, dove l'energia delle onde sonore è parzialmente assorbita dal materiale, risultando in un indebolimento dell'onda e nella riduzione della sua portata. Materiali con elevata capacità di assorbimento delle onde acustiche sono utilizzati, tra l'altro, nelle isolazioni acustiche e nell'acustica degli interni. Allo stesso modo, nel campo delle radiazioni ionizzanti, l'assorbimento è cruciale per lo schermaggio e la protezione radiologica.

L'assorbimento può essere descritto matematicamente tramite il coefficiente di assorbimento, che quantifica la capacità di un materiale di assorbire una determinata grandezza fisica. In molte applicazioni industriali e scientifiche, il controllo di questo fenomeno è essenziale per l'efficienza, la sicurezza e la precisione del funzionamento di dispositivi e sistemi tecnologici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE