+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Onda acustica - definizione

L'onda acustica è una perturbazione meccanica in un mezzo elastico, causata da una variazione locale della pressione, densità o della velocità delle particelle nel mezzo, che provoca un trasferimento di energia senza spostamento permanente della materia. Può essere causata da qualsiasi fenomeno che faccia vibrare le molecole, dalle vibrazioni di un solido alla variazione di pressione in un liquido o in un gas. Le onde acustiche si propagano come onde longitudinali, in cui la direzione della vibrazione delle particelle coincide con la direzione di propagazione dell'onda, anche se nei solidi possono verificarsi anche onde trasversali.

I parametri caratteristici di un'onda acustica sono frequenza, lunghezza d'onda, velocità di propagazione e ampiezza della pressione sonora. A seconda della frequenza, un'onda può essere classificata come un infrasuono, suono udibile o ultrasuono. La velocità di propagazione delle onde dipende dalle proprietà del mezzo - in particolare dalla sua elasticità e densità - ed è molto maggiore nei solidi che nei gas. In aria, a temperatura ambiente, la velocità tipica di un'onda sonora è di circa 343 m/s.

Da un punto di vista fisico, un'onda acustica è la soluzione delle equazioni d'onda che descrivono il moto di un mezzo sotto l'influenza di una perturbazione di pressione. La sua propagazione può essere influenzata da fenomeni quali la riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza o smorzamento. Questi fenomeni determinano il modo in cui il suono si propaga nello spazio e come interagisce con gli ostacoli e i materiali.

Le onde acustiche giocano un ruolo importante nell'acustica tecnica, medicina (ad es. ultrasonografia), comunicazioni subacquee, industria (ad es. defecazione ultrasonica), e anche nella vita di tutti i giorni come vettore della parola e della musica. L'analisi delle proprietà delle onde acustiche consente di progettare sistemi di comunicazione pubblica, soppressione del rumore, trasduttori e dispositivi elettroacustici per l'esame della struttura dei materiali e la diagnostica non distruttiva.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE