+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Smorzamento - definizione

Attenuazione è il fenomeno fisico della graduale riduzione dell'ampiezza di una vibrazione, di un'onda o di un segnale durante la sua propagazione nel tempo o nello spazio. Questo processo è dovuto alla presenza di perdite di energia, che possono essere meccaniche, elettriche, termiche o materiali, a seconda del tipo di sistema e dell'ambiente di trasmissione. In termini tecnici, l'attenuazione descrive l'efficienza di estinzione dell'energia ed è uno dei parametri chiave nell'analisi dei sistemi dinamici, acustici, elettronici e ottici.

In ingegneria elettrica e nelle telecomunicazioni, l'attenuazione si riferisce alla perdita di potenza del segnale durante la trasmissione attraverso una linea di trasmissione, un Cavi, una guida d'onda, una fibra ottica o qualsiasi elemento passivo. Viene solitamente espressa in decibel (dB) come rapporto tra la potenza in ingresso e la potenza in uscita e dipende dalla frequenza, dalla lunghezza del percorso di trasmissione e dalle caratteristiche del mezzo. L'attenuazione ha un impatto significativo sulla qualità del segnale, sulla portata della trasmissione e sulla necessità di amplificatori o di rigenerazione del segnale nei sistemi digitali.

In meccanica e acustica, lo smorzamento descrive la capacità di un sistema di dissipare l'energia vibrazionale attraverso l'attrito, la resistenza viscosa, le perdite nei materiali elastici o la conversione dell'energia meccanica in calore. Nei sistemi risonanti, il coefficiente di smorzamento determina la velocità di scomparsa delle oscillazioni libere e determina la larghezza di banda risonante. È di fondamentale importanza nella progettazione di sistemi di smorzamento, sistemi di misura, strutture meccaniche e involucri acustici.

Lo smorzamento può anche essere una proprietà del sistema introdotta deliberatamente, ad esempio negli attenuatori, nei filtri o nei circuiti di accoppiamento, per ridurre il rumore, prevenire l'overdrive, proteggere le apparecchiature o modellare la risposta in frequenza. Nelle applicazioni ingegneristiche, la modellazione e il controllo dello smorzamento sono importanti, sia nel contesto dell'analisi di stabilità che dell'ottimizzazione delle prestazioni del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE