+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
L'elettrotecnica è una branca della scienza e della tecnologia che si occupa della teoria, della progettazione, della produzione e del funzionamento di apparecchiature e sistemi che utilizzano fenomeni elettrici ed elettromagnetici. Copre un'ampia gamma di questioni relative alla conversione, alla trasmissione, alla distribuzione e all'utilizzo dell'energia elettrica, sia su scala industriale che nelle applicazioni quotidiane. L'ingegneria elettrica costituisce la base per lo sviluppo delle tecnologie energetiche, dell'automazione, dell'elettronica e dell'informatica industriale.
Le principali aree di interesse dell'ingegneria elettrica sono la generazione di elettricità, la sua conversione mediante macchine e convertitori, i sistemi di alimentazione e distribuzione, la tecnologia ad alta tensione e la protezione da scosse elettriche e sovratensioni. Anche l'analisi dei circuiti elettrici, lo studio delle proprietà dei materiali isolanti, la modellazione di sistemi dinamici e l'applicazione di metodi numerici nella progettazione di sistemi complessi rivestono un ruolo particolare.
Lo sviluppo dell'ingegneria elettrica si basa sui fondamenti della fisica, della matematica e della chimica e utilizza moderni strumenti informatici e di simulazione. La moderna ingegneria elettrica si interseca con l'elettronica e l'automazione per creare sistemi meccatronici interdisciplinari, reti intelligenti, sistemi elettronici di potenza e tecnologie sostenibili come le fonti di energia rinnovabili.
L'importanza dell'elettrotecnica nell'industria e nell'economia è fondamentale: consente la costruzione e il funzionamento di sistemi di azionamento, impianti di illuminazione, reti elettriche, sistemi di trasporto elettrico e infrastrutture industriali. Richiede una stretta osservanza degli standard tecnici, delle norme di sicurezza e dei principi di efficienza energetica, che la rendono uno dei pilastri fondamentali dell'ingegneria moderna.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.