+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Smart grid - definizione

*La smart grid* è un sistema elettrico integrato di nuova generazione che combina le tradizionali infrastrutture di trasmissione e distribuzione con le tecnologie di informazione, comunicazione e automazione industriale. Il suo obiettivo principale è quello di gestire dinamicamente il flusso di elettricità, tenendo conto delle condizioni di carico variabili, della generazione distribuita, dell'accumulo di energia e dell'attività degli utenti finali.

A differenza delle reti classiche, la smart grid consente la trasmissione bidirezionale di energia e informazioni, permettendo il monitoraggio automatico, l'analisi e la risposta ai cambiamenti in tempo reale. La sua infrastruttura comprende sistemi di misurazione avanzati (AMI - Advanced Metering Infrastructure), contatori intelligenti, sensori di rete, dispositivi IoT, sistemi di gestione della domanda (DSM), nonché piattaforme per l'analisi dei dati e la previsione dei consumi.

Un aspetto fondamentale delle smart grid è la flessibilità e la capacità di integrare le fonti di energia rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici o le turbine eoliche, caratterizzate da una produzione altamente variabile. Grazie alla tecnologia intelligente all'automazione è possibile bilanciare la domanda e l'offerta locale, ridurre al minimo le perdite di trasmissione e ottimizzare il funzionamento della rete in condizioni di instabilità. Le smart grid supportano anche lo sviluppo della mobilità elettrica, gestendo la ricarica dei veicoli elettrici e collaborando con gli impianti di stoccaggio dell'energia.

Soluzioni di questo tipo richiedono un elevato livello di sicurezza informatica, interoperabilità dei dispositivi e conformità agli standard e alle normative del settore. Attraverso la digitalizzazione dei processi di gestione dell'energia, le smart grid consentono agli utenti di partecipare attivamente al mercato dell'energia, ad esempio attraverso tariffe flessibili, microgenerazione o partecipazione a programmi prosumer. L'integrazione di queste tecnologie promuove una maggiore efficienza energetica, la stabilità del sistema e la sostenibilità dell'infrastruttura energetica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE