+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'analisi dei dati è il processo di esame sistematico dei dati, trasformare e interpretare i dati al fine di estrarre informazioni utili da essi, identificare modelli, relazioni e tendenze, e per supportare il processo decisionale-decisionali. Include sia l'analisi qualitativa che quantitativa, e quantitativo, con metodi statistici, computazionali o di visualizzazione, metodi statistici, computazionali o di visualizzazione, a seconda della natura e dello scopo dello studio.
In termini tecnici, l'analisi dei dati comporta l'elaborazione di insiemi di informazioni provenienti da fonti diverse - come le misurazioni, osservazioni, banche dati o registri operativi - utilizzando algoritmi e utensili - attrezzi matematici. Il suo scopo può essere quello di rilevare le anomalie, prevedere fenomeni futuri, testare ipotesi di ricerca o ottimizzare processi. Rimanenti tipi di analisi possono essere distinti, a seconda del contesto di applicazione - da esplorativa, diagnostica, predittiva, a quella prescrittiva.
Nelle applicazioni ingegneristiche e industriali, l'analisi dei dati viene utilizzata per.tra l'altro. il monitoraggio della qualità, controllo della produzione, valutazione dell'affidabilità degli impianti e manutenzione predittiva. In informatica, costituisce la base di aree quali l'apprendimento automatico, i grandi dati, analisi statistica o data mining (data mining). Richiede non solo l'accesso ai dati rilevanti, ma anche la loro pulizia, standardizzazione e spesso anche anonimizzazione.
Il processo di analisi dei dati si basa su una rigorosa aderenza ai principi di correttezza metodologica, in modo che i risultati siano affidabili e oggettivi. Utensili - attrezzi e piattaforme analitiche giocano un ruolo chiave in questo caso, lavorare su grandi insiemi di dati, visualizzazione dei risultati e loro rendicontazione in modo comprensibile per il destinatario.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.