+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Algoritmo - definizione

Algoritmo è un insieme finito e ordinato di istruzioni o regole che conducono alla risoluzione di un problema specifico o all’esecuzione di un compito. Ogni passo dell’algoritmo deve essere inequivocabile e realizzabile in modo meccanico, ad esempio da un computer, un automa o una persona.

Gli algoritmi costituiscono la base del funzionamento dei sistemi digitali, del software e dei sistemi di controllo. Vengono utilizzati sia in compiti semplici, come l’ordinamento dei dati o la ricerca, sia in processi complessi, ad esempio nel controllo del movimento dei robot, nell’elaborazione dei segnali o nell’ottimizzazione delle risorse. La loro progettazione richiede la considerazione della correttezza operativa, dell’efficienza (in termini di tempo e memoria) e della robustezza agli errori.

Nell’ingegneria e nell’automazione, gli algoritmi svolgono un ruolo fondamentale nei sistemi di regolazione, nell’analisi dei dati provenienti dai sensori, nel controllo adattivo o nella realizzazione della logica operativa dei dispositivi. In combinazione con microprocessori e circuiti programmabili, consentono la creazione di soluzioni tecniche flessibili e intelligenti, in grado di adattarsi alle condizioni operative variabili.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE