+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il robot è un dispositivo meccanico automatico, dotato di sistemi di controllo e sensoriali, in grado di eseguire compiti specifici in modo programmato o autonomo. Il suo design può includere componenti elettromeccanici, pneumatici, idraulici, nonché sistemi elettronici e informatici che, insieme, gli consentono di percepire l'ambiente, prendere decisioni ed eseguire azioni fisiche in un ambiente esterno. I robot sono progettati per sostituire o assistere le attività umane, soprattutto in condizioni di pericolo che richiedono ripetibilità o alta precisione.
Da un punto di vista ingegneristico, un robot è una combinazione di meccanica di precisione, automazione, elettronica e informatica, compreso un software di controllo avanzato. Si distingue tra robot industriali, robot mobili, robot umanoidi, robot medici, robot di ispezione e robot di servizio, le cui funzioni sono adattate all'applicazione specifica. I componenti chiave di un robot sono attuatori (ad esempio, motori elettrici), sensori (ad esempio, di posizione, di forza, di immagine), Controllori e algoritmi di elaborazione del segnale e di controllo del movimento.
I robot moderni utilizzano spesso tecnologie di intelligenza artificiale, di apprendimento automatico, di analisi delle immagini e di sistemi di visione, che consentono loro di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali, di prendere decisioni in tempo reale e di interagire con gli utenti. Nelle applicazioni industriali, i robot svolgono compiti di assemblaggio, saldatura, trasporto o ispezione, mentre nell'ambiente consumer possono svolgere funzioni educative, di intrattenimento o di servizio.
Gli sviluppi della robotica stanno contribuendo ai progressi tecnologici in molti settori, integrando diversi campi dell'ingegneria e aprendo nuove possibilità nell'automazione dei processi, nell'esplorazione spaziale, nella medicina e nei sistemi autonomi. I robot sono anche oggetto di un'intensa ricerca interdisciplinare, che copre gli aspetti tecnici, etici e sociali associati alla loro presenza nella vita quotidiana e nel lavoro umano.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.