+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'Humanoid è un tipo di robot , la cui struttura, le proporzioni e il modo di muoversi sono stati progettati per imitare il corpo umano. L'obiettivo di questo approccio è quello di consentire alla macchina di funzionare in un ambiente dominato da soluzioni adattate all'uomo, sia in termini di architettura che di ergonomia e interazione sociale. Gli umanoidi possono avere testa, busto, arti superiori e inferiori, e il loro design può anche includere pelle artificiale, espressioni facciali o la capacità di riconoscere le emozioni.
Nell'ingegneria robotica, gli umanoidi sono utilizzati come piattaforme di ricerca in aree quali la biomeccanica, il controllo del movimento, l'intelligenza artificiale o l'interazione uomo-macchina. Le unità avanzate di questo tipo sono dotate di sistemi percettivi che comprendono telecamere, microfoni, sensori tattili e di posizione, che consentono loro di analizzare l'ambiente circostante e di rispondere agli stimoli esterni in modo simile a quello umano. L'integrazione di sistemi di visione, equilibrio e pianificazione del movimento consente agli umanoidi di svolgere compiti complessi come camminare, manipolare oggetti e conversare.
Gli umanoidi svolgono un ruolo importante nella ricerca sulla robotica sociale e autonoma, poiché il loro aspetto simile a quello umano favorisce la comunicazione naturale e la fiducia degli utenti. Vengono testati, tra l'altro, nei settori della sanità, dell'istruzione, del servizio clienti e come elementi dimostrativi nell'industria e nel settore dei servizi. Tuttavia, permangono sfide in termini di equilibrio dinamico, efficienza energetica e costi di produzione, che limitano ancora la diffusione di massa degli umanoidi nelle applicazioni quotidiane.
Dal punto di vista della programmazione, l'umanoide richiede un software complesso in tempo reale che comprende la modellazione cinematica e dinamica, algoritmi di apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale e sistemi adattivi per rispondere alle mutevoli condizioni ambientali. La progettazione di questi robot è un'area interdisciplinare che combina meccanica, elettronica, informatica e scienze cognitive.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.