+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Cinematica - definizione

La cinematica è la branca della meccanica classica che si occupa di descrivere il moto dei corpi senza tener conto delle forze che lo provocano. Il suo scopo è quello di rappresentare matematicamente la relazione tra spostamento, velocità, accelerazione e tempo per oggetti che si muovono in uno spazio mono, bi o tridimensionale. In cinematica si analizzano diversi tipi di moto - progressivo, rotatorio e complesso - utilizzando gli strumenti del calcolo differenziale, della geometria e della teoria dei sistemi di riferimento.

Il concetto base della cinematica è la traiettoria, che definisce la geometria del percorso di un punto o di un corpo materiale. Da essa si determinano quantità cinematiche come la velocità istantanea - che è la derivata della posizione rispetto al tempo - e l'accelerazione, che è la derivata della velocità. Nel caso del moto rotatorio, le quantità analoghe sono la velocità angolare e l'accelerazione angolare. La cinematica utilizza anche diversi sistemi di coordinate, come quello cartesiano, polare o cilindrico, a seconda della natura del moto analizzato.

In ingegneria, la cinematica svolge un ruolo fondamentale nell'analisi e nella progettazione di meccanismi, robot, manipolatori o sistemi di azionamento. Permette di modellare con precisione le traiettorie di movimento dei componenti della macchina, senza dover tenere conto delle interazioni dinamiche. La meccatronica e la robotica utilizzano sia la cinematica diretta, che serve a determinare la posizione di un effettore sulla base di parametri di ingresso noti, sia la cinematica inversa, in cui l'obiettivo è determinare i valori di controllo necessari per raggiungere una determinata posizione.

La cinematica è utilizzata anche nell'animazione al computer, nella biomeccanica, nell'aerodinamica e nell'analisi del movimento nello sport e nella medicina. Nella ricerca, fornisce un punto di partenza per ulteriori analisi dinamiche che tengono conto delle forze, dei momenti e delle proprietà di massa degli oggetti in movimento. Le sue descrizioni sono la base per la formulazione delle equazioni del moto in altre branche della meccanica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE