+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Accelerazione - definizione

L'accelerazione è una grandezza fisica vettoriale che descrive la variazione di velocità di un corpo nel tempo, sia in termini di valore che di direzione. È un concetto fondamentale della cinematica e della dinamica, definito come la derivata del vettore velocità rispetto al tempo. L'unità di misura dell'accelerazione nel sistema SI è il metro al secondo quadrato (m/s²), che significa una variazione di velocità di un metro al secondo per ogni secondo successivo di moto.

In termini tecnici, l'accelerazione si verifica in molti contesti, come il movimento dei veicoli, le oscillazioni meccaniche, le vibrazioni strutturali o l'analisi dinamica nei sistemi di controllo. Può essere lineare, quando si riferisce a una variazione rettilinea della velocità, o angolare, quando si riferisce a una variazione della velocità di rotazione. Esistono anche casi di accelerazione variabile, che descrive movimenti complessi non lineari e richiede un'analisi spazio-temporale.

Nella meccanica classica, l'accelerazione è direttamente correlata alla forza agente secondo la seconda legge dinamica di Newton: la forza che agisce su un corpo è uguale al prodotto della sua massa e della sua accelerazione. Nella tecnologia di misura, l'accelerazione viene registrata mediante accelerometri, utilizzati in ingegneria meccanica, robotica, automazione industriale e sistemi di sicurezza come gli airbag.

Nel contesto dell'ingegneria dei sistemi dinamici, l'accelerazione svolge un ruolo fondamentale nell'analisi delle vibrazioni naturali, dello smorzamento e dell'interazione delle forze d'inerzia. Nelle questioni strutturali, l'accelerazione è anche un importante fattore di progettazione in relazione ai sovraccarichi che possono influire sulla durata, sulla resistenza e sul comfort di oggetti meccanici, veicoli e dispositivi elettronici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE