+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Inerzia, nota anche come inerzia, è una proprietà fondamentale della materia che consiste nella conservazione di uno stato di moto, che è, a riposo o che si muove di moto rettilineo uniforme, finché una forza esterna non agisce su di esso. Questo concetto è uno degli elementi chiave della meccanica classica, descritto dal primo principio della dinamica di Newton.
L'inerzia è espressa in pratica dalla resistenza di un corpo a una variazione del suo movimento. Maggiore è la massa di un oggetto, maggiore è la sua inerzia, il che significa, che è necessaria una forza maggiore, per cambiare la velocità o la direzione del moto di quell'oggetto. La massa di un oggetto è una misura della sua inerzia e non dipende dal sistema di riferimento adottato o dalle condizioni esterne.
Questo fenomeno è utilizzato in molti campi della tecnologia e dell'ingegneria. Nei sistemi meccanici, influenza la progettazione di sistemi di smorzamento delle vibrazioni e di stabilizzazione, mentre nell'Automazione e nella Robotica deve essere tenuto in considerazione nella modellazione dinamica, per garantire un controllo preciso. Nei sistemi inerziali, come giroscopi o gli accelerometri, utilizzano il fenomeno dell'inerzia per misurare accelerazioni e l'orientamento spaziale.
Nella fisica relativistica, l'inerzia assume un significato più ampio, dove la massa è correlata all'energia secondo l'equazione di Einstein. Tuttavia, a livello di esperienza quotidiana e di meccanica classica, l'inerzia rimane un concetto di base e intuitivo che descrive la risposta di un corpo a una forza.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.