+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
L'ingegneria meccanica è una branca delle scienze tecniche che si occupa dell'analisi, della progettazione, della produzione e del funzionamento di dispositivi e sistemi meccanici. Si basa sull'applicazione dei principi della fisica, della meccanica, della termodinamica, della resistenza dei materiali e dell'ingegneria dei materiali per risolvere problemi tecnici legati al movimento, alle forze, all'energia e alla progettazione di macchine. Rappresenta una delle aree più antiche e versatili dell'ingegneria, che comprende sia microcomponenti di precisione che strutture industriali su larga scala.
L'ingegneria meccanica si concentra sulla modellazione dei fenomeni meccanici, sui calcoli di resistenza, sulla progettazione di sistemi di azionamento e di strutture portanti, nonché sui problemi di flusso di fluidi e di calore. Gli specialisti di questo settore utilizzano Utensili - attrezzi, simulazioni al computer (ad esempio, metodi agli elementi finiti), tecnologie di progettazione assistita (CAD) e conoscenze di automazione e scienza dei materiali per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità di macchine e attrezzature tecniche.
L'ingegneria meccanica è utilizzata in molti settori dell'economia, tra cui quello automobilistico, aerospaziale, della produzione di energia, dell'industria pesante, della meccatronica, della robotica, della produzione di precisione e dei sistemi HVAC. Anche gli sviluppi nella tecnologia dei materiali, nella lavorazione, nella saldatura e nei processi di produzione incrementali, che influenzano l'innovazione delle soluzioni progettate, giocano un ruolo fondamentale.
Questo campo richiede un approccio interdisciplinare, che combina conoscenze teoriche e competenze pratiche per tradurre requisiti di progettazione complessi in progetti fattibili, efficienti e sicuri. L'ingegneria meccanica è in continua evoluzione e risponde alle esigenze di sostenibilità, automazione dei processi produttivi, miniaturizzazione dei componenti e integrazione dei sistemi meccanici con le tecnologie digitali. Ingegneria del software (SE) è un campo interdisciplinare dell'ingegneria dei sistemi che si concentra su un approccio sistematico all'analisi, alla progettazione, all'implementazione, al collaudo, alla distribuzione e alla manutenzione del software per computer. L'obiettivo è creare sistemi informativi complessi che soddisfino i requisiti funzionali e non funzionali con un'elevata qualità, affidabilità, sicurezza ed economicità.
L'ingegneria del software sviluppa modelli di ciclo di vita del software, come quello a cascata, incrementale, iterativo o agile (Agile), che definiscono le fasi di produzione e le loro interdipendenze. Le questioni relative alla gestione dei requisiti, alla modellazione del dominio, al controllo di versione, ai test di unità e di integrazione, al refactoring del codice, alle metriche di qualità e all'integrazione continua sono parte integrante del processo di ingegneria del software.
Viene data grande importanza all'uso di modelli di progettazione, architetture di riferimento, principi SOLID e migliori pratiche di codifica e documentazione per consentire la scalabilità, la manutenibilità e l'estensibilità dei sistemi. Altrettanto importanti sono gli aspetti di gestione dei progetti, come la stima degli sforzi, la pianificazione delle risorse e la gestione dei rischi, che determinano il successo dei progetti IT.
L'ingegneria del software si basa su conoscenze di matematica discreta, teoria degli automi, algoritmica, metodi formali, nonché di psicologia cognitiva ed ergonomia Interfacce, che consentono di creare sistemi incentrati sull'utente. Gli ambienti integrati e gli strumenti CASE (Computer-Aided Software Engineering) di oggi supportano l'automazione di molte attività di progettazione e implementazione. L'ingegneria del software è fondamentale nello sviluppo di sistemi in tempo reale, applicazioni mobili, sistemi embedded, cloud e software distribuito e critico per la sicurezza.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.