+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Simulazione - definizione

Simulazione è il processo di creazione e analisi di un modello matematico, fisico o logico che riproduce il comportamento di un sistema, un fenomeno o un processo reale in condizioni controllate. Lo scopo della simulazione è comprendere il funzionamento di un sistema, prevedere la sua risposta a vari stimoli e supportare il processo decisionale di progettazione, operativo o sperimentale senza interferire con l'oggetto reale.

In ingegneria, la simulazione svolge un ruolo fondamentale nella verifica di progetti meccanici, sistemi elettronici, sistemi di controllo e processi industriali. Viene utilizzata anche in informatica per studiare algoritmi, Reti per computer o architetture software. A livello matematico, le simulazioni si basano su insiemi di equazioni differenziali, algebriche o statistiche che descrivono le variabili di stato e le loro interrelazioni nel tempo e nello spazio.

Le simulazioni possono essere deterministiche o probabilistiche, a seconda che tengano conto di fattori casuali. Possono essere eseguite in tempo reale, accelerate o decelerate, a seconda degli obiettivi dell'analisi. Le applicazioni tecniche utilizzano ambienti software specializzati come MATLAB/Simulink, ANSYS, SPICE o CAD per modellare sistemi complessi tenendo conto di non linearità, ritardi e feedback.

La simulazione consente di individuare gli errori di progettazione, di valutare i parametri operativi, di verificare gli scenari di guasto e di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature e dei processi. In campi come l'energia, i trasporti, la medicina o l'aviazione, è un indispensabile strumento analitico e didattico, che riduce il rischio di costosi esperimenti fisici o di pericolosi test nel mondo reale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE