+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Una rete di computer è un insieme di dispositivi digitali interconnessi come computer, server, switch, router, stampanti o dispositivi mobili che consentono lo scambio di dati e la condivisione di risorse e servizi su un mezzo di trasmissione. Queste connessioni possono essere cablate - utilizzando cavi di rame o cavi in fibra ottica - o wireless, basate su tecnologie radio (ad esempio Wi-Fi, Bluetooth, LTE). Una rete di computer consente la comunicazione locale o distribuita, creando un'infrastruttura per sistemi informativi, servizi web, applicazioni distribuite e gestione remota.
Da un punto di vista tecnico, una rete di computer opera sui livelli del modello di riferimento OSI o del protocollo TCP/IP, coprendo le funzioni di trasferimento fisico dei dati, indirizzamento logico, controllo degli errori, instradamento, sessioni e servizi di rete applicativi. A seconda dell'ambito e dello scopo, si distingue tra reti locali (LAN), reti geografiche (WAN), reti metropolitane (MAN) e reti personali (PAN), nonché le loro forme ibride. La struttura topologica può assumere la forma di bus, anello, stella, maglia o altre configurazioni più complesse.
I componenti di base di una rete comprendono i dispositivi finali (host), le apparecchiature di rete (ad esempio, switch, router, punti di accesso), il mezzo di trasmissione e il software di gestione del traffico e della sicurezza. I protocolli di comunicazione, come Ethernet, IP, TCP, UDP o HTTP, definiscono le regole per lo scambio di informazioni, garantendo l'interoperabilità e l'affidabilità della trasmissione. A livello applicativo, le reti per computer supportano il funzionamento di servizi come la posta elettronica, i server web, i desktop remoti, i database, la telefonia IP o la trasmissione multimediale.
Le reti informatiche moderne si stanno evolvendo verso una maggiore larghezza di banda, l'automazione, la virtualizzazione delle risorse (ad esempio SDN, NFV) e una maggiore resilienza alle minacce informatiche. Il loro sviluppo è fondamentale per il funzionamento dell'economia digitale, delle infrastrutture critiche, dell'industria, della scienza e della vita quotidiana.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.