+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Wi-Fi - definizione

Wi-Fi (abbreviazione di Wireless Fidelity) è una tecnologia di trasmissione dati senza fili, basata sullo standard IEEE 802.11, che permette ai dispositivi elettronici di comunicare in reti informatiche locali (WLAN - Wireless Local Area Network) e di accedere a Internet senza l'utilizzo di cavi. Il sistema Wi-Fi utilizza onde radio per trasmettere informazioni nella banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), di solito nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz, e nelle versioni più recenti anche nella banda 6 GHz.

Dal punto di vista dell'architettura di rete, il Wi-Fi si basa su un modello client-access-point, in cui i dispositivi finali (ad esempio computer portatili, smartphone, stampanti) si collegano a un router o a un punto di accesso (AP - Access Point), che gestisce il traffico di rete e media i dati verso la rete cablata o Internet. La crittografia delle trasmissioni è effettuata da protocolli di sicurezza come WPA2 o WPA3, che garantiscono la riservatezza e l'integrità delle informazioni trasmesse.

Lo standard IEEE 802.11 comprende numerose versioni ed estensioni, che si differenziano per larghezza di banda, portata ed efficienza del canale radio. Lo sviluppo di questa tecnologia ha permesso di raggiungere velocità di trasmissione fino a centinaia di megabit e, nelle specifiche più recenti, anche diversi gigabit al secondo. Un aspetto importante del funzionamento del Wi-Fi è la condivisione del mezzo di trasmissione tra più dispositivi, che richiede l'uso di meccanismi di gestione delle collisioni e della qualità del servizio (QoS).

Il Wi-Fi è oggi una soluzione ampiamente utilizzata nelle case, negli uffici, nelle istituzioni pubbliche, nei trasporti e nell'industria. Ha il vantaggio della mobilità, della flessibilità di configurazione e della capacità di distribuire rapidamente le reti senza la necessità di far passare i cavi. La tecnologia si integra anche con i sistemi IoT (Internet of Things) di , consentendo ai dispositivi intelligenti di comunicare e automatizzare i processi negli ambienti domestici e industriali.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE