+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Le onde radio sono un tipo di onde elettromagnetiche con le frequenze più basse e le lunghezze d'onda più lunghe nello spettro elettromagnetico, che coprono un intervallo da alcune decine di hertz (Hz) a centinaia di gigahertz (GHz). Si generano a causa del movimento accelerato dei carichi elettrici e si propagano nello spazio come campi elettrici e magnetici variabili, oscillando perpendicolarmente l'uno all'altro e alla direzione di propagazione.
Le proprietà delle onde radio, come la capacità di percorrere grandi distanze, penetrare l'atmosfera terrestre e riflettersi dalla ionosfera, le rendono utili per la trasmissione di informazioni in telecomunicazioni, navigazione, radar e nei sistemi di trasmissione dati. Queste onde possono propagarsi in diversi modi: lungo la superficie terrestre (onde di superficie), tramite riflessioni dalle strati atmosferici (onde ionosferiche) o in linea retta nello spazio (onde spaziali).
A causa dell'ampio intervallo di frequenze, le onde radio sono suddivise in bande, tra cui si distinguono le onde lunghe, medie, corte e ultracorte, ognuna con diverse proprietà di propagazione e applicazioni. La caratteristica della propagazione delle onde radio dipende strettamente dalla frequenza, dalle condizioni atmosferiche, dalle proprietà del mezzo di propagazione e da effetti come la diffrazione, la rifrazione e l'attenuazione.
Nella tecnologia delle comunicazioni, le onde radio sono alla base di sistemi come la radiofonia, la televisione terrestre, la telefonia mobile, la comunicazione satellitare, il Wi-Fi e varie applicazioni industriali e militari, inclusi i radar e i sistemi di identificazione radio RFID. Nella trasmissione dei segnali, le onde radio possono essere modulate in termini di ampiezza, frequenza o fase, permettendo il trasferimento di dati in forma analogica o digitale.
La generazione delle onde radio avviene in circuiti trasmittenti appositamente progettati, utilizzando oscillatori ad alta frequenza, amplificatori di potenza e antenne che emettono onde in una direzione specifica o in modo omnidirezionale. La ricezione delle onde è realizzata tramite antenne e sistemi di rilevamento e demodulazione, che permettono di recuperare le informazioni trasmesse. Nel contesto della ricerca scientifica avanzata, le onde radio sono anche utilizzate in radioastronomia per osservare sorgenti naturali di radiazione elettromagnetica nello spazio, come pulsar, galassie e nebulose.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.