+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Il radar (Radio Detection and Ranging) è un sistema di rilevamento e localizzazione di oggetti a distanza basato sull'emissione e la ricezione di onde radio. Funziona inviando impulsi elettromagnetici nella direzione dello spazio osservato e analizzando poi i segnali riflessi dagli ostacoli incontrati. In base al tempo di ritorno dell'onda e alle sue caratteristiche, è possibile determinare la distanza, la velocità, la posizione angolare e talvolta la struttura dell'oggetto rilevato.
Il radar utilizza i fenomeni fisici associati alla propagazione delle onde elettromagnetiche, tra cui la riflessione, la rifrazione e la dispersione. L'emissione è tipicamente realizzata da un'Antenna trasmittente che genera un fascio ad una frequenza specifica. I segnali riflessi vengono quindi intercettati dall'antenna ricevente ed elaborati mediante circuiti di rilevamento, amplificatori e sistemi digitali, spesso supportati da algoritmi di filtraggio e analisi .
I sistemi radar operano su un'ampia gamma di frequenze radio, dalle bande metriche a quelle millimetriche, consentendo di adattarsi a varie condizioni operative. Esistono molti tipi di radar, tra cui quelli a impulsi, continui, Doppler, fusione di dati e a immagini, ognuno con applicazioni e caratteristiche specifiche.
Le applicazioni del radar comprendono l'aviazione, la navigazione, il settore automobilistico, la meteorologia, il controllo del traffico aereo, le osservazioni satellitari, i sistemi militari e i sistemi mobili autonomi. In meteorologia, il radar consente il rilevamento delle precipitazioni e l'analisi delle dinamiche atmosferiche, mentre in aviazione viene utilizzato per evitare le collisioni e la navigazione. Nelle applicazioni militari, svolge un ruolo di preallarme, rilevamento di bersagli e controllo del fuoco.
I sistemi radar avanzati utilizzano le tecniche di elaborazione digitale del segnale, beamforming e tracciamento di più bersagli contemporaneamente. L'efficacia del radar dipende da parametri quali la potenza del trasmettitore, la sensibilità del ricevitore, la lunghezza d'onda, le caratteristiche dell'antenna e il livello di interferenza ambientale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.