+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Fusione - definizione

Fusione è il processo di combinazione di due o più oggetti in un unico sistema con nuove proprietà, utilizzato in Vari campi della scienza e della tecnologia. Nel contesto della fisica nucleare, si riferisce a una reazione in cui nuclei atomici leggeri si combinano per formare un nucleo più pesante, accompagnata dal rilascio di una quantità significativa di energia. Questo meccanismo si verifica naturalmente all'interno delle stelle, compreso il Sole, dove l'alta temperatura e la pressione permettono di superare la barriera elettrostatica tra i protoni.

In ingegneria e automazione, il termine fusione si riferisce spesso all'integrazione di dati provenienti da diversi sensori per ottenere informazioni più precise o complete. Un esempio è la fusione dei dati nei sistemi di navigazione, dove le informazioni provenienti da GPS, accelerometri e giroscopi vengono elaborate in un'interpretazione coerente della posizione. Questo approccio aumenta l'affidabilità delle misure e la robustezza contro il rumore e l'errore del singolo sensore.

In informatica, il termine ricorre, tra l'altro, nel contesto di algoritmi o strutture di dati, dove significa combinare insiemi di informazioni, spesso con una certa gerarchia, priorità o coerenza. Può anche riferirsi a processi di intelligenza artificiale, ad esempio la combinazione di risultati provenienti da diversi modelli o fonti per produrre una decisione o una classificazione migliore.

Il significato del termine fusione dipende dal dominio, ma l'elemento comune rimane la trasformazione di diversi input in un unico risultato più complesso o efficiente, spesso legato all'elaborazione di energia, informazioni o materiali.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE