+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
GPS (Global Positioning System) è un sistema globale di navigazione satellitare che consente di determinare con elevata precisione la posizione, la velocità e il tempo in qualsiasi punto della Terra. È stato sviluppato e viene gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ma dagli anni ’90 è disponibile anche per gli utenti civili. Il sistema si basa su una costellazione di satelliti posizionati in orbita terrestre, che trasmettono continuamente segnali radio contenenti informazioni sull’orario e sulla posizione orbitale.
Il principio di funzionamento del GPS si basa sulla misurazione del tempo impiegato dal segnale per raggiungere il ricevitore a partire da ciascun satellite. Confrontando i segnali provenienti da almeno quattro satelliti diversi, il ricevitore GPS è in grado di calcolare la propria posizione nello spazio tridimensionale e l’ora esatta. L’utilizzo di orologi atomici nei satelliti e di complessi algoritmi di correzione consente al sistema di raggiungere un’accuratezza dell’ordine di pochi metri per gli utenti comuni, e anche dell’ordine di centimetri mediante tecniche differenziali.
Il GPS trova impiego nella navigazione stradale, aerea e marittima, nella geodesia, nei sistemi di soccorso, nella gestione delle flotte, nonché in dispositivi mobili, veicoli autonomi e soluzioni industriali. In molte applicazioni, il sistema è integrato con altre tecnologie, come accelerometri, giroscopi o reti cellulari, per migliorare l’accuratezza e la disponibilità del segnale, soprattutto in ambienti complessi come aree urbane o territori difficili. Il carattere globale e l’indipendenza da infrastrutture locali rendono il GPS uno degli strumenti fondamentali nei moderni sistemi di localizzazione e sincronizzazione, alla base di numerosi servizi basati su dati spaziali.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.