+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

AM (modulazione di ampiezza) - definizione

AM (modulazione di ampiezza) è un metodo classico di modulazione analogica, in cui l’ampiezza dell’onda portante viene variata in funzione del valore istantaneo del segnale informativo. L’onda portante, caratterizzata da frequenza e fase costanti, funge da veicolo dei dati, mentre l’informazione – ad esempio il suono – influisce esclusivamente sulla sua ampiezza. Il risultato è un segnale la cui inviluppa riproduce la forma del segnale modulante, rendendo possibile la sua ricostruzione dopo la demodulazione.

La tecnica AM ha trovato ampio impiego nelle radiocomunicazioni, in particolare nella gamma delle onde medie e corte, dove la semplicità di realizzazione dei trasmettitori e ricevitori aveva un’importanza cruciale. Il vantaggio della modulazione di ampiezza risiede nella sua facile implementazione e compatibilità con circuiti di demodulazione semplici, che possono funzionare senza alimentazione esterna. Il segnale AM può essere trasmesso su lunghe distanze, ma la sua suscettibilità ai disturbi e al rumore, che influiscono direttamente sull’ampiezza, limita la qualità della trasmissione.

La struttura di un segnale AM comprende l’onda portante e due bande laterali simmetriche che contengono le informazioni utili. Nella forma tradizionale della AM, l’intera struttura viene trasmessa, riducendo l’efficienza energetica e richiedendo una larghezza di banda elevata. Per superare tali limiti sono state sviluppate varianti più avanzate, come la modulazione a banda laterale unica (SSB) o con portante ridotta, che migliorano l’efficienza della trasmissione.

Sebbene i moderni sistemi radio utilizzino prevalentemente modulazioni digitali o metodi analogici più robusti, la AM rimane un elemento fondamentale nell’istruzione tecnica e in applicazioni specialistiche, come le comunicazioni aeronautiche o le trasmissioni internazionali in onde corte.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE