+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Un'onda Portante è un segnale armonico a frequenza fissa utilizzato come mezzo per trasportare informazioni nei sistemi di trasmissione analogici e digitali. La sua funzione principale è quella di consentire la modulazione di un segnale utile, la cui trasmissione diretta sarebbe impossibile o inefficiente a causa delle limitazioni della larghezza di banda, dell'attenuazione, delle interferenze o dell'impossibilità di separare i segnali all'interno di una banda di frequenza.
Da un punto di vista matematico, un'onda portante ha la forma di una funzione sinusoidale del tempo ed è caratterizzata da tre parametri principali: ampiezza, frequenza e fase. Il processo di modulazione consiste nel cambiare una di queste caratteristiche - rispettivamente in modulazione di ampiezza (AM), modulazione di frequenza (FM) o modulazione di fase (PM) - in base alla forma d'onda del segnale informativo. Nel caso dei sistemi digitali, si utilizzano anche modulazioni complesse in cui l'onda portante subisce modifiche discrete, ad esempio QAM, PSK o FSK.
L'onda portante in sé non contiene informazioni finché non viene modificata dalla modulazione. Sul lato ricevente, è necessario un demodulatore per recuperare il segnale informativo dalle modifiche dei parametri dell'onda portante. Nei sistemi radio, l'onda portante permette di trasmettere i segnali a distanze considerevoli, aumentando la resistenza alle interferenze e consentendo la multiplazione di più canali in bande di frequenza diverse.
Nella tecnologia delle comunicazioni, l'onda portante è utilizzata nelle trasmissioni radio, nella televisione analogica e digitale, nella telefonia mobile, nei radar, nei sistemi di navigazione e nei sistemi ottici in cui la funzione portante è svolta da un'onda luminosa. Nei sistemi di sensori e di misurazione, i segnali portanti sono utilizzati anche per un'indicazione precisa della frequenza e della fase, che consente di misurare la distanza, la velocità e il rilevamento del movimento.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.